DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3084

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric amplia la scelta dei moduli TFT-LCD Tough Series

Elevata resistenza alle vibrazioni, ampia gamma di temperature di esercizio e angoli di visione estremamente ampi

Versione PDF

TOKYO, 22 febbraio 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio imminente di un nuovo modulo TFT-LCD Tough Series, un modello WVGA per un'ampia gamma di applicazioni nei settori dell'edilizia, dei mezzi agricoli, dell'industria e altri settori. Il modulo viene fornito nelle versioni da 7,0 e 8,0 pollici e offre una resistenza alle vibrazioni massima di 6,8 Gs, ovvero sette volte maggiore rispetto ai moduli convenzionali; inoltre la gamma di temperature di esercizio è compresa tra -40 e 85 gradi Celsius e offre una combinazione senza confronti di angoli di visione orizzontale e verticale di 170 gradi. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 marzo attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

Modulo TFT-LCD Tough Series a colori Mitsubishi Electric AT070MP11

Si prevede che il nuovo modulo riuscirà a rispondere alla crescente domanda del mercato dei prodotti TFT-LCD e sarà in grado di offrire maggiore resistenza a temperature estreme e alle forti vibrazioni.

Caratteristiche del prodotto

1)
Elevata resistenza alle vibrazioni per applicazioni nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura
- Elevata resistenza alle vibrazioni fino a 6,8 Gs, ovvero sette volte maggiore rispetto ai prodotti convenzionali (1,0 G), ideale per apparecchiature soggette a elevate sollecitazioni quali veicoli agricoli e per l'edilizia e macchine per l'automazione industriale
2)
Maggiore durata in ambienti esterni con condizioni estreme
- Eccellente gamma di temperature di esercizio, compresa tra -40 e 85 gradi Celsius, rispetto alla gamma compresa tra -30 e 80 gradi Celsius offerta dai prodotti convenzionali; pertanto è ideale per applicazioni all'aperto e all'interno di veicoli utilizzati in ambienti estremi
3)
Angoli di visione estremamente ampi, elevata luminosità e alto rapporto di contrasto
- Gli angoli di visione estremamente ampi di 170 gradi, sia in orizzontale, sia in verticale, garantiscono un'eccellente visibilità per le installazioni decentrate
- Elevata luminosità pari a 1.100/1.000 cd/m2* e rapporto di contrasto elevato (1000:1) per una maggiore visibilità in ambienti luminosi

*AT070MP11: 1.100 cd/m2, AT080MD11: 1.000 cd/m2

Programma di vendita


  Prodotto     Modello     Dimensioni
display
    Risoluzione     Luminosità
(cd/m2)
    Spedizione  
Modulo
TFT-LCD
Tough Series
AT070MP11 7,0 pollici WVGA 1.100 31 marzo 2017
AT080MD11 8,0 pollici 1.000 30 aprile 2017

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.