DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3073

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric ottiene tre titoli del GUINNESS WORLD RECORDS (GUINNESS DEI PRIMATI) per gli ascensori più veloci e alti del mondo

Tutti e tre i modelli sono in funzione nella Shanghai Tower, l'edificio più alto della Cina

Versione PDF

TOKYO, 9 dicembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che gli ascensori Mitsubishi Electric hanno ottenuto tre titoli del GUINNESS WORLD RECORDS® per le seguenti categorie di record: Ascensore più veloce, Ascensore più alto in un edificio e Ascensore a due piani più veloce. Tutti e tre i modelli sono in funzione nella Shanghai Tower che, con i suoi 632 metri, è l'edificio più alto della Cina. Mitsubishi Electric ha ricevuto i certificati del GUINNESS WORLD RECORDS nel corso di una cerimonia che si è svolta l'8 dicembre presso la sede centrale di Tokyo.

Cerimonia di presentazione

Gli ascensori Mitsubishi Electric sono stati certificati da Guinness World Records Ltd. nella maniera seguente:

-
Ascensore più veloce: un'unità in grado di viaggiare a 1.230 metri al minuto, o 73,8 chilometri l'ora, direttamente dal secondo piano sotterraneo fino alla piattaforma panoramica al 119° piano in appena 53 secondi
-
Ascensore più alto in un edificio: due unità di emergenza che percorrono i 578,55 metri tra il terzo piano sotterraneo e il 121° piano
-
Ascensore a due piani più veloce: otto unità in grado di viaggiare a 600 metri al minuto, o 36 chilometri l'ora, direttamente tra il piano terra e la hall dell'hotel al 101° piano

Gli ascensori Mitsubishi Electric sono stati forniti alla Shanghai Tower (record del mondo in grassetto)

Forniti a Shanghai Tower (Shanghai Zhongxin Dasha)
Proprietà di Shanghai Tower Construction & Development Co., Ltd.
Ascensori Un totale di 114 unità:
- 3 ascensori navetta ad alta velocità fino alla piattaforma panoramica,
1 dei quali in grado di viaggiare a velocità fino a 1.230 m/min (la velocità può essere controllata in base alle condizioni del traffico) e 2 a una velocità di 1.080 m/min
- 64 ascensori a media e alta velocità che viaggiano a una velocità compresa tra 150 e 480 m/min, inclusi
2 ascensori di emergenza che percorrono una distanza totale di 578,55 metri
- 20 ascensori a due piani, tra i quali 8 che viaggiano a una velocità di 600 m/min
- 27 ascensori a bassa velocità che viaggiano a una velocità massima di 105 m/min
Produttori Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation
Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.
Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd.
Installatore Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.