DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3066

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric sviluppa la tecnologia AR (realtà aumentata) basata su un modello 3D per le ispezioni

Gli occhiali intelligenti AR aiutano a ridurre il carico di lavoro e a confermare la precisione dei dati

Versione PDF

TOKYO, 7 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere sviluppato una tecnologia di supporto per la manutenzione che si avvale della realtà aumentata (AR), basandosi su un modello tridimensionale che consente al tecnico che indossa gli occhiali intelligenti di confermare l'ordine di ispezione su un display AR e quindi di immettere i risultati tramite comandi vocali. Questa tecnologia aiuta a ridurre il carico di lavoro e a evitare errori di immissione grazie al fatto che i dati possono essere inseriti tramite comandi vocali, anche in ambienti rumorosi. Si prevede che il sistema potrà essere utilizzato per una serie di lavori di manutenzione, quali ispezioni degli impianti di trattamento delle acque e degli impianti elettrici degli edifici.

Con i nuovi sistemi AR di Mitsubishi Electric è possibile realizzare ispezioni altamente intuitive

Confronto con la tecnologia convenzionale
  Nuova tecnologia Tecnologia convenzionale
Funzione Display AR basato su modello tridimensionale Display AR bidimensionale
Riconoscimento vocale con tecnologia di apprendimento approfondito Riconoscimento vocale basato su un semplice modello statistico
(modello di Markov nascosto)
Prestazioni Posizionamento oggetto con errore massimo di 1,2 cm a 60 cm Posizionamento oggetto con errore massimo di 4,0 cm a 60 cm
Precisione del 95% a un massimo di 85 dbA Precisione del 90% a un massimo di 85 dbA

Caratteristiche

1)
Ispezioni precise, intuitive con riduzione del carico di lavoro
Il nuovo sistema permette di superare due problemi principali. Il primo riguarda il fatto che i sistemi AR convenzionali che utilizzano imaging bidimensionale richiedono grandi volumi di immagini per le ispezioni su larga scala. Il secondo riguarda il fatto che un imaging AR preciso richiede calcoli complessi relativi alla posizione e all'angolo quando vi è una grande differenza tra la vista della telecamera del tecnico e le immagini del database sovrapposte.
La nuova tecnologia di Mitsubishi Electric si avvale di un modello tridimensionale che si costruisce facilmente mediante la scansione di oggetti con un PC tablet dotato di telecamera RGBD (rosso, verde, blu, profondità). Il funzionamento continuo consente di creare il modello tridimensionale e mostra le procedure di controllo correlate agli oggetti. Inoltre, è possibile ottenere un imaging AR preciso grazie al calcolo della posizione e dell'angolo, avvalendosi di un modello tridimensionale invece delle immagini bidimensionali. I contenuti visualizzati della procedura di controllo vengono inoltre modificati in base alla distanza tra il tecnico e l'elemento sovrapposto.
2)
L'immissione vocale dei dati in formato display AR è precisa e riduce i doppi controlli
I risultati dell'ispezione possono essere immessi rapidamente tramite comandi vocali in formato display AR, in modo tale che il tecnico possa confermare la precisione dei dati immessi sempre indossando gli occhiali intelligenti. Un altro vantaggio è che il sistema richiede all'utente di immettere nuovamente i dati ambigui o incompleti. Inoltre, anche negli ambienti instabili e rumorosi, la tecnologia di riconoscimento vocale garantisce un alto livello di precisione grazie all'uso di modelli acustici di apprendimento approfondito che si adattano ai diversi tipi di rumore.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.