DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3063

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare oltre 200 dispositivi per l'automazione industriale (FA) compatibili con CC-Link IE Field Network Basic

Un ampliamento della gamma di soluzioni e-F@ctory per un ulteriore avanzamento della produzione IoT

Versione PDF

TOKYO, 27 ottobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che rilascerà gradualmente più di 200 dispositivi per l'automazione industriale (FA) per i prodotti CC-Link IE Field Network dell'azienda a partire dal 31 ottobre. I dispositivi, tra i quali controllori programmabili, servoamplificatori, interfacce uomo-macchina (HMI) e inverter, saranno compatibili con CC-Link IE Field Network Basic, una rete di campo aperta che si avvale della comunicazione Ethernet generica a 100 Mbps per collegare controllori e dispositivi. La nuova linea di prodotti consentirà di ampliare la gamma delle soluzioni e-F@ctory che integrano le tecnologie FA e IT per ridurre i costi totali, dallo sviluppo, alla produzione, fino alla manutenzione. Mitsubishi Electric prevede che i suoi nuovi dispositivi FA aiuteranno gli utenti a visualizzare in modo migliore le operazioni di produzione nello stabilimento/nella struttura, di migliorare l'efficienza e di far avanzare la produzione IoT.

Punti di forza dei dispositivi FA compatibili con CC-Link IE Field Network Basic

1)
Creazione rapida dei sistemi senza necessità di competenze specialistiche
-Compatibilità con i dispositivi e con le apparecchiature di piccole dimensioni che per tradizione sono carenti in termini di rete
-Tutti i prodotti beneficiano delle funzioni di CC-Link IE Field Network e le impostazioni dei parametri batch garantiscono una facile configurazione della rete senza che sia necessario avere conoscenze tecniche di Ethernet
-Il numero dei dispositivi collegati e gli indirizzi si impostano automaticamente, aiutando così a ridurre del 40 percento* i tempi di creazione dei sistemi
* Secondo il confronto dell'impostazione dei parametri dello strumento di progettazione di Mitsubishi Electric tra CC-Link e CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Elevata flessibilità di creazione della rete
-Grazie all'Ethernet general-purpose è possibile ottenere risparmi sui costi utilizzando un cablaggio di rete singolo, dai sistemi IT di ordine superiore fino ai dispositivi dell'ambiente di produzione
-Vasta gamma di dispositivi FA compatibili con CC-Link IE Field Network Basic

Storia

Attualmente gli ambienti di produzione di tutte le dimensioni vengono aggiornati grazie all'uso dell'IT e dell'IoT (Internet of Things) per soddisfare le esigenze sempre più diversificate e sofisticate dei sistemi produttivi. Tra i miglioramenti specifici sono compresi l'aumento della produttività grazie alla visualizzazione delle operazioni in fabbrica, la tracciabilità e la manutenzione preventiva per evitare i guasti delle apparecchiature. I nuovi dispositivi FA di Mitsubishi Electric, tutti compatibili con CC-Link IE Field Network Basic, permetteranno di estendere tali miglioramenti grazie all'ampliamento della gamma di soluzioni e-F@ctory.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.