DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3058
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Avrà luogo il lancio globale delle attività relative ai sistemi di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) basati su convertitori di tensione (VSC)
TOKYO, 12 ottobre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che entrerà sul mercato globale dei sistemi di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) basati su convertitori di tensione (VSC) con una nuova struttura di verifica dei sistemi HVDC che sarà costruita presso il suo Transmission and Distribution Center di Amagasaki, in Giappone, entro il 2018. L'azienda mira a ottenere ordini a livello globale per una cifra superiore a 500 milioni di dollari USA per i sistemi HVDC-Diamond® entro il 2020.
Si prevede che i sistemi HVDC permetteranno di ridurre le emissioni di CO2 grazie all'integrazione efficiente e alla maggiore diffusione di energie rinnovabili, quali l'energia fotovoltaica e l'energia eolica offshore. I sistemi HVDC-Diamond® utilizzeranno i transistor bipolari a gate isolato ad alta tensione (HVIGBT) che l'azienda produce.
I dispositivi HVIGBT sono isolati contro l'alta tensione e sono progettati per valori di corrente nominale elevati, consentono di ridurre il numero di moduli secondari e di conseguenza, di risparmiare in termini di spazio e costi. La connettività parallela dei dispositivi HVIGBT in ciascun modulo secondario permette di ottenere un design flessibile in grado di soddisfare le necessità più svariate delle capacità di trasmissione dell'energia sul mercato globale per i sistemi HVDC basati sui convertitori di tensione VSC.
I sistemi HVDC-Diamond® offriranno un'affidabilità elevata mediante l'uso di sistemi di protezione e controllo ad alta velocità. Le funzioni di controllo ottimizzate con una configurazione hardware appropriata saranno conformi ai requisiti di sistema riguardanti il funzionamento stabile e costante, anche in caso di guasti sulla rete CA, ad esempio causati da fulmini. I sistemi di protezione caratterizzati da una risposta ad alta velocità potranno garantire un'efficace protezione di tutte le apparecchiature da valori di corrente elevati generati al momento di guasti CC nel sistema HVDC.
Esistono due tipi di sistemi HVDC; il tipo con convertitori a commutazione di linea (LCC) richiede una fonte di alimentazione esterna per la commutazione, mentre per il tipo VSC non è necessaria. Si prevede che vi sarà una maggiore richiesta di sistemi HVDC basati sui convertitori VSC, poiché essi offrono un ingombro più compatto e, di conseguenza, sono caratterizzati da una capacità intrinseca di controllare separatamente l'energia attiva e quella reattiva. Tale vantaggio permette l'applicazione dei sistemi HVDC basati sui convertitori VSC su sistemi più deboli e sensibili, eliminando così la necessità della compensazione della potenza reattiva aggiuntiva da parte dei filtri delle armoniche e di altri supporti per la tensione reattiva.
Mitsubishi Electric intende lanciare a livello globale l'attività relativa ai sistemi HVDC basati su convertitori VSC per rispondere alle varie esigenze dei moderni sistemi di alimentazione; inoltre implementerà la sua struttura di verifica che dovrebbe essere operativa nella prima metà del 2018, per la verifica dei sistemi HVDC-Diamond®. Si prevede che il mercato globale dei sistemi HVDC, il cui valore è stato stimato a circa 5 miliardi di dollari USA nel 2015, crescerà di circa il sette percento all'anno.
Ubicazione | 8-1-1 Tsukaguchi-Honmachi, Amagasaki, Hyogo Prefecture, Japan |
---|---|
Superficie edificata | Circa 1.250 metri quadrati (circa 13.450 piedi quadrati) |
Spazio calpestabile | Circa 1.700 metri quadrati (circa 18.300 piedi quadrati) |
Tipologia costruttiva | Struttura in acciaio a due piani |
Avvio delle operazioni | Prima metà del 2018 |
Specifica | Sistema HVDC BTB* basato su convertitore VSC da 50 MW |
Struttura principale | Convertitore, controllo e protezione, apparecchiature CA |
* HVDC BTB (back-to-back): il sistema HVDC che trasmette l'energia tra bus CA alla stessa ubicazione.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.