DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3048

Mitsubishi Electric lancia il nuovo Mitsubishi Low Voltage Motor Control Center Type-D (quadro di comando motore di bassa tensione tipo D)

Il design a fronte semplice aumenta considerevolmente la capacità dell'armadio elettrico

Versione PDF

TOKYO, 8 settembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio del suo ultimo Low Voltage Motor Control Center, Type-D (quadro di comando motore di bassa tensione tipo D), con numerose unità funzionali, ideato specificatamente per la distribuzione nei mercati globali, a partire dall'8 settembre. L'obiettivo dell'azienda è il raggiungimento di un fatturato pari a due miliardi di yen giapponesi o circa 20 milioni di dollari USA, nel primo anno.

Il design a fronte semplice del Mitsubishi Low Voltage Motor Control Center Type-D (quadro di comando motore di bassa tensione tipo D) risulta particolarmente idoneo per ambienti in cui la configurazione a fronte doppio non è appropriata. Questi includono le sempre più diffuse installazioni di sottostazioni in container per applicazioni di comando motore e supervisione in impianti industriali, centrali elettriche e impianti per il trattamento delle acque, in particolare in Asia sud-orientale, in Medio oriente e nel Sud America.

Vantaggi del nuovo Mitsubishi Low Voltage Motor Control Center Type-D

1)
Una maggiore capacità dell'armadio elettrico determina un minor numero di armadi richiesti
-Nonostante il suo fronte semplice, il nuovo design compatto dell'unità, 1000 mm x 600 mm x 2200 mm, consente l'inserimento di fino a 40 unità in un solo armadio (4 unità x 10 livelli per lato nelle unità per alimentatori elettrici più piccoli rispetto a 1 unità x 9 livelli per lato nella configurazione attuale)
2)
Funzionamento e manutenzione semplificata
-Durante l'installazione, il funzionamento o la manutenzione, i componenti possono essere ridisposti dal lato anteriore
-Nel caso delle unità estraibili, sono possibili il collegamento e lo scollegamento completamente automatici dei circuiti principali e di comando di un'unità funzionale
3)
Il design universale elimina la possibilità dell'errore umano
-Le caratteristiche del testo e i colori ad alto contrasto consentono l'alta visibilità dei comandi
-La manopola a due colori dell'interruttore di circuito in scatola stampata consente il facile riconoscimento dello stato ON/OFF
-Le luci a LED incorporate sui lati dell'armadio consentono di individuare facilmente lo stato operativo

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.