DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3037

Mitsubishi Electric lancia un laser a retroazione distribuita (DFB) a 25 Gbps per reti mobili

Consentirà velocità di trasmissione più rapide nelle apparecchiature di comunicazione mobili per esterni

Versione PDF

TOKYO, 20 luglio 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che dal 1° settembre inizierà la spedizione dei diodi laser a retroazione distribuita (DFB) a 25 Gbps per la trasmissione ottica tra stazioni base e uffici centrali nelle reti di accesso radio all'interno dei sistemi di telecomunicazione mobile.

Diodo laser DFB da 25 Gbps (ML764AA58T)

I ricetrasmettitori di apparecchiature di comunicazione per le reti mobili di prossima generazione devono supportare trasmissioni a 25 Gbps, fornire prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica esterna e avere caratteristiche di compattezza. A fronte di tali esigenze, il nuovo diodo laser DBF TO-CAN di Mitsubishi Electric offre la modulazione a 25 Gbps, una gamma di temperature di esercizio da -20 a 85 gradi Celsius senza pari nel settore e dimensioni del package conformi allo standard SFP28 per i ricetrasmettitori compatti a 25 Gbps.

Caratteristiche del prodotto

1)
Velocità di trasmissione a 25 Gbps e gamma di temperature da -20 ℃ a +85 ℃
- La struttura avanzata del diodo consente una velocità di trasmissione molto elevata e una gamma di temperatura senza pari nel settore
- I ricetrasmettitori dotati del nuovo diodo laser DFB integrato possono funzionare all'esterno senza sistema di raffreddamento
2)
Stesse dimensioni del package poiché l'attuale diodo laser DFB è adatto ai ricetrasmettitori compatti a 25 Gbps
- Il package ad alte prestazioni elimina la perdita di segnale elettrico
- Poiché non viene utilizzato alcun IC driver, le dimensioni (φ5,6 mm) sono le stesse rispetto a un diodo laser DFB a 10 Gbps
- La semplicità della struttura favorisce la conformità allo standard SFP28 per i ricetrasmettitori compatti a 25 Gbps.
Programma di vendita
Prodotto Modello Caratteristiche Data di spedizione
Diodo laser DFB a 25 Gbps ML764AA58T - Lunghezza d'onda 1310 nm
- Package TO-CAN φ5,6 mm
1° settembre 2016

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.