PER RILASCIO IMMEDIATO N. 3007
Fornitura di elettricità stabile grazie ad un sistema di accumulo a batteria da 50.000 kilowatt leader al mondo
TOKYO, 3 marzo 2016- Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la fornitura il 3 marzo alla Kyushu Electric Power Co. del più grande sistema di accumulo di energia al mondo con una potenza di 50 MW e una capacità nominale di 300 MWh. Il sistema, che rientra in un progetto pilota mirante a equilibrare domanda e fornitura tramite sistemi di accumulo di energia di capacità elevata, è stato installato presso la sottostazione Buzen di Buzen, nella prefettura di Fukuoka.
L'impianto offre capacità di accumulo di energia simili a quelle degli impianti idroelettrici di pompaggio, migliorando l'equilibrio tra domanda e fornitura in caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Il sistema di accumulo di energia ottiene un efficace controllo complessivo e una migliore efficienza operativa grazie all'utilizzo del sistema SCADA per batterie BLEnDer® RE di Mitsubishi Electric per il monitoraggio e il controllo dei moduli in un sistema a più moduli. I moduli batterie compatti (impilati a due a due) rinchiusi in container consentono inoltre di ridurre sia l'impronta ecologica dell'impianto che i tempi di installazione e i costi di costruzione.
Sistema SCADA per batterie | Controllo efficace delle batterie tramite BLEnDer RE |
---|---|
Batteria allo zolfo-sodio (NaS) | Potenza da 50 MW/300 MWh leader al mondo; 252 container ciascuno dei quali fornisce 200 kW con 63 unità da 4 moduli; superficie di 14.000 m2 (100x140 m); prodotta da NGK Insulators, Ltd. |
Stabilizzatore di corrente | 800 kW x 63 unità |
Attrezzature della sottostazione | Trasformatore da 66/6,6 kV x 2 unità, altre attrezzature della sottostazione da 6,6 kV |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.