PER RILASCIO IMMEDIATO N.2977
Consente di ottimizzare la sicurezza nei sistemi di distribuzione HVDC
TOKYO, 17 dicembre 2015 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il suo No-Fuse Switch per sistemi HVDC (corrente continua ad alta tensione), che include la tecnologia di commutazione di potenza, ha vinto uno dei premi R&D 100 Awards 2015 di R&D Magazine. Si tratta del 25° premio R&D 100 Awards vinto da Mitsubishi Electric. Il premio, comunemente noto come "Oscar dell'invenzione", riconosce a Mitsubishi Electric il costante stato di leader globale nelle innovazioni industriali.
La cerimonia per la premiazione si è svolta il 13 novembre a Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America.
Questo commutatore, il più compatto del suo genere, include la tecnologia proprietaria di interruzione dell'alimentazione CC, ARC SWEEPER®, per ottimizzare la sicurezza negli impianti e nelle strutture HVDC, ad esempio nelle centrali solari. Il commutatore ha un'elevata capacità di interruzione per disattivare rapidamente una scarica ad arco in circuiti di potenza aperti, indipendentemente dalla polarità elettrica. Inoltre, la durata di funzionamento del commutatore viene estesa in modo significativo grazie alla resistenza permanente dei magneti alla smagnetizzazione.
Il No-Fuse Switch per sistemi HVDC di Mitsubishi Electric, vincitore del premio, consente di prevenire gli incidenti dovuti a cablaggi non corretti. È adatto per l'utilizzo in apparecchiature quali batterie, in cui la direzione di corrente cambia. La lunga durata del commutatore contribuisce ad aumentare la sicurezza nei sistemi HVDC.
Gli R&D 100 Awards vengono assegnati ai migliori prodotti tecnologici dell'anno. Tra i vincitori degli scorsi anni c'erano sofisticate apparecchiature di test, materiali innovativi, tecnologie all'avanguardia nel settore della chimica, prodotti biomedici, articoli per consumatori e tecnologie del campo della fisica delle alte energie. I premi sono destinati a ricerche finanziate dal governo, accademie e aziende. Costituito nel 1963, il programma inizialmente si chiamava I-R 100, in linea con il nome della rivista sponsorizzatrice, Industrial Research. Durante il primo anno, i vincitori vennero proclamati da una commissione di giudici esterni selezionati dal direttore e dall'editore. Non era necessario registrarsi e potevano vincere solo le aziende statunitensi. Nel 1964, venne stabilita una procedura formale di registrazione e la valutazione finale fu eseguita dai direttori della rivista, che si avvalsero dell'opinione di esperti esterni. Il primo vincitore non statunitense fu proclamato nel 1965.
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.