PER RILASCIO IMMEDIATO N. 2973
Resistenza alle vibrazioni e gamma di temperature operative leader del settore
TOKYO, 25 novembre 2015– Mitsubishi Electric Corporation oggi ha annunciato l'imminente lancio sul mercato di un nuovo modulo TFT-LCD SVGA Tough Series da 10,4" progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali nei settori dell'edilizia, dei mezzi agricoli, dell'automazione industriale, delle macchine tessili e altro. Il modulo offre un'eccezionale resistenza alle vibrazioni con accelerazioni di 6,8 G, valore sette volte superiore a quello dei moduli tradizionali, una gamma di temperature operative compresa tra -40 e 85 gradi Celsius e una luminosità pari a 1.500 cd/m2, leader del settore. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 1° dicembre attraverso le varie sedi Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Modulo TFT-LCD Tough Series a colori
Mitsubishi Electric AT104SN11
Si prevede che il nuovo modulo riuscirà a rispondere alla crescente domanda del mercato dei prodotti TFT-LCD e sarà in grado di offrire maggiore resistenza a temperature estreme e alle forti vibrazioni, allo scopo di garantire la massima versatilità di applicazione.
Prodotti | Modello | Luminosità (cd/m2) |
Spedizione |
---|---|---|---|
Modulo TFT-LCD SVGA Tough Series da 10,4" |
AT104SN11 | 1.500 | Martedì 1 dicembre 2015 |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifica senza preavviso.