PER RILASCIO IMMEDIATO N. 2957
Promozione di sistemi di distribuzione in media tensione a corrente continua che rispondono alle esigenze di tutela ambientale
TOKYO, 14 settembre 2015 – Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato in data odierna la sua intenzione di realizzare una struttura di sviluppo e dimostrazione per la distribuzione in media tensione a corrente continua (MVDC*) presso il suo impianto di distribuzione di energia elettrica di Marugame, in Giappone, la cui entrata in funzione è prevista per il mese di aprile 2016. La distribuzione MVDC riduce le perdite di energia elettrica in fase di fornitura, rendendo le tecnologie correlate sempre più interessanti per le aziende che mirano a mitigare l'impatto ambientale.
I sistemi di distribuzione rispettosi dell'ambiente, che coniugano l'uso di energie rinnovabili come quella solare ed eolica con l'impiego di accumulatori elettrici, stanno conquistando una popolarità sempre maggiore. Questi sistemi generano elettricità in CC e la convertono quindi in CA per usi generici. Tuttavia, i dispositivi digitali e di comunicazione devono generalmente riconvertirla in CC. L'eventuale perdita di energia si verifica nella conversione dell'elettricità da alternata a continua e viceversa. La tecnologia di distribuzione MVDC elimina il problema della conversione in CC e riduce le perdite di energia, consentendo agli impianti di tagliare i costi grazie all'uso di cavi di alimentazione più sottili o alla capacità di distribuire elettricità su distanze più lunghe. Tutto ciò ha determinato una rivalutazione della tecnologia CC: in questo contesto, Mitsubishi Electric mira a soddisfare le esigenze del nuovo ecosistema CC avvalendosi delle tecnologie CC esistenti, come il quadro di distribuzione per il risparmio energetico dei data center e il circuito ad alta velocità per le linee ferroviarie. Al contempo, l'azienda utilizzerà questa nuova struttura per sviluppare tecnologie MVDC di prossima generazione e comunicarne il valore agli utenti.
Luogo | 8 Horai-cho, Marugame, Prefettura di Kagawa, Giappone |
---|---|
Area di edificazione | Circa 180 metri quadrati (superficie lorda di pavimento: circa 500 metri quadrati) |
Struttura | Costruzione in acciaio a tre piani |
Inizio lavori | Settembre 2015 |
Completamento | Marzo 2016 |
Entrata in funzione | Aprile 2016 |
Investimento | Circa 500 milioni di yen |
Attività principali | Dispositivi di commutazione, generazione di energia solare, generazione di energia eolica, accumulatori elettrici, EMS e sistemi di carico CC |
*Gamme di tensione inferiori a 1500 V CC, come indicato dallo standard internazionale IEC60364 della Commissione elettrotecnica internazionale.
L'impianto di distribuzione di energia elettrica di Mitsubishi Electric situato a Marugame, nella Prefettura di Kagawa, è stato realizzato nel 1979 per la produzione di interruttori di circuito e commutatori. Nel marzo 2014 l'impianto ha prodotto il suo milionesimo interruttore di circuito.
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione ma sono soggetti a modifica senza preavviso.