Mitsubishi Electric nel mondo
Evento speciale Spagna
Costruire un futuro comune per tutti i bambini Mitsubishi Electric Europe B.V. - Filiale spagnola
Novembre 2020
Araceli de la Fuente è responsabile delle comunicazioni presso la filiale spagnola di Mitsubishi Electric Europe BV. In qualità di direttrice delle comunicazioni, ha il compito di definire strategie di comunicazione che tengano conto delle esigenze di brand e prodotto, oltre che di supervisionare le pubbliche relazioni e il personale per gli eventi.

Araceli ha contribuito a organizzare eventi come IX Carrera Down Madrid, una corsa con lo scopo di migliorare l'integrazione delle persone affette dalla sindrome di Down nella società, che si è tenuta domenica 6 ottobre 2019 presso il vasto Parco Juan Carlos I, nella zona orientale della città. Araceli ha collaborato con Down Madrid, un'associazione che promuove l'istruzione con lo scopo di offrire maggiori opportunità a tutti i bambini.
Questo evento era stato scelto nell'ambito del programma di responsabilità sociale aziendale di Mitsubishi Electric Europe, a causa del suo impatto positivo sulla società e perché riflette i valori fondamentali del brand, come integrazione, spirito di squadra, vita sana e crescita personale. La filiale spagnola è stata lo sponsor principale dell'evento, lavorando a stretto contatto con Down Madrid e fornendo servizi quali iscrizioni gratuite, annunci radiofonici e promozione sui social network, come l'uso dell'hashtag #InclusionChallenge.
In vista dell'evento, la filiale spagnola ha organizzato e coordinato i volontari insieme a Down Madrid, preparando un benvenuto speciale per gli ospiti e un padiglione per la distribuzione gratuita di acqua ai partecipanti. In una gradevole giornata di sole, la corsa ha visto la partecipazione di atleti, famiglie, volontari, soci di Down Madrid e dipendenti della filiale spagnola, per un totale di oltre 4.500 persone. In un'atmosfera carica di energia, i dipendenti della filiale spagnola hanno coordinato gli atleti per garantire che l'evento si svolgesse senza problemi. Al termine della gara il Direttore generale Pedro Ruiz ha assegnato i premi insieme ad alcuni funzionari pubblici.

Sotto il cielo sereno, una folla di partecipanti si è riunita per correre insieme
Oltre a regalare a tutti una splendida giornata da ricordare, e ad attirare l'attenzione su una minoranza spesso trascurata, l'evento ha prodotto anche un eccellente impatto mediatico, soprattutto nell'area di Madrid, con un'audience complessiva di quasi 3,8 milioni di persone, per un valore stimato delle PR di oltre € 200.000. La filiale spagnola è inoltre rimasta in contatto con Down Madrid per aiutarla a organizzare un evento natalizio, in cui i bambini con la sindrome di Down hanno espresso i loro desideri per il nuovo anno.

La corsa ha rispecchiato alla perfezione i valori della società. Il personale si è unito ai bambini per formare squadre che hanno corso insieme in perfetta armonia. Araceli ricorda un bambino in particolare, un maschietto di sei o sette anni che ha tagliato il traguardo con un enorme sorriso sul volto. Quel giorno la sua condizione non costituiva un problema. Era un atleta come tutti gli altri.
Gli eventi come questo ci riempiono di orgoglio. Insieme, dobbiamo impegnarci a costruire un mondo in cui tutti possono radunarsi per condividere le gioie della vita, e per farlo dobbiamo aggregare le persone e assicurarci che tutti abbiano la possibilità di partecipare allo stesso modo.
Ingresso della sede di Mitsubishi Electric B.V. a Madrid.