Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3386
TOKIO, 7. Dezember 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die sofortige Markteinführung seiner neuen Rolltreppen der Serie U bekannt, die mehr Benutzersicherheit und -komfort bieten und im Vergleich zu den früheren Modellen erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Das Unternehmen strebt ein jährliches Verkaufsziel von 500 Einheiten in den ASEAN-Ländern, im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Indien an.
Rolltreppe der Serie U von Mitsubishi
Produktbezeichnung | Typ4 | Nenndrehzahl | Preis | Markteinführung | Verkaufsziel |
---|---|---|---|---|---|
Rolltreppe der Serie U |
Typ S1000 Typ S800 Typ S600 |
0,5 Meter pro Sekunde |
Auf Anfrage | 7. Dezember 2020 | 500 Einheiten pro Jahr |
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.