Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric beginnt mit der Entwicklung eines GOSAT-GW-Satelliten zur Beobachtung von Treibhausgasen und des WasserkreislaufsBeitrag zu wissenschaftlichen Fortschritten bei der Prävention von Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3347

TOKIO, 30. März 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ein Auftrag erteilt wurde für die Entwicklung des Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle (GOSAT-GW), dem dritten Satelliten der GOSAT-Serie, und dass die Entwicklungsarbeit bereits aufgenommen wurde. Der GOSAT-GW soll die folgenden beiden Missionen erfüllen: Beobachtung der Treibhausgase für das japanische Umweltministerium und das National Institute for Environmental Studies (NIES) sowie Beobachtung des Wasserkreislaufs für die JAXA. Mit der Entwicklung des GOSAT-GW-Satelliten unterstützt Mitsubishi Electric Maßnahmen zur Prävention von Katastrophen, die auf die Erderwärmung und den Klimawandel zurückzuführen sind, und trägt zur Förderung wissenschaftlicher und technologischer Methoden bei, die eine genauere Prognose des Klimawandels ermöglichen.

Künstlerische Darstellung des GOSAT-GW in der Umlaufbahn

Hauptmerkmale

  1. 1) Neuer Sensor für die genaue weltweite Beobachtung der Treibhausgaskonzentration

    Der GOSAT-GW wird mit dem so genannten Total Anthropogenic and Natural Emissions Mapping SpectrOmeter-3-Sensor (TANSO-3) ausgestattet, um die Konzentration von Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan breitflächig und mit hoher Präzision zu beobachten und so genauere Schätzungen der Treibhausgasemissionen zu erzielen. Mit dem weltweiten Beobachtungsmodus des TANSO-3 lassen sich große Bereiche der Erdoberfläche durchgängig abdecken, was mehr Beobachtungspunkte als bei früheren Modellen ermöglicht. Der TANSO-3 wird außerdem einen detaillierten Beobachtungsmodus mit einer dreimal höheren räumlichen Auflösung als das Vorgängermodell GOSAT-2 („Ibuki-2“) bieten, sodass Treibhausgase mit höherer Präzision beobachtet werden können.

  2. 2) Verbesserte Wasserkreislauf- und meteorologische Überwachung dank der optimierten geophysikalischen Mengenbeobachtung

    Der GOSAT-GW wird außerdem mit dem neu entwickelten Advanced Microwave Scanning Radiometer 3 (AMSR3) ausgestattet, das die geophysikalische Wassermenge der Erde an Land, in Bezug auf die Meeresoberfläche und in der Atmosphäre abschätzt. Bei dem AMSR3 wird im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen eine höhere Anzahl von Frequenzbändern zum Einsatz kommen, um eine genauere Schätzung der hydrogeophysikalischen Bedingungen wie Niederschlag, Wasserdampf, Meereis und Temperaturen der Meeresoberfläche zu erzielen. Die aus den Beobachtungen gewonnenen Daten werden meteorologischen Organisationen auf der ganzen Welt genauere Prognosen von Taifunen, Starkregen und anderen klimatischen Bedingungen ermöglichen. Durch die Bereitstellung detaillierter Daten zur Beurteilung der Folgen des Klimawandels für den Wasserkreislauf wird der GOSAT-GW außerdem Initiativen zur Messung der Auswirkungen des Klimawandels auf den Alltag unterstützen und dabei helfen, die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu entwickeln.


Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen