Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric entwickelt das batteriebetriebene, drahtlose „BLEnDer ICE“-Terminal zur Erfassung von Zählerdaten und zur Steuerung vernetzter SensorenNutzung von Sensordaten zur Verbesserung der Effizienz von Gas- und Wasserversorgungsunternehmen

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3343

TOKIO, 16. März 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung des batteriebetriebenen, drahtlosen BLEnDer® ICE-Kommunikationsterminals bekannt, das in Sensornetzwerken zur Erfassung von Gas- und Wasserzählerdaten und zur Fernsteuerung der Sensoren in den Netzwerken eingesetzt werden soll. Mit diesem Terminal können Zähler automatisch abgelesen sowie fernüberwacht und -gesteuert werden, um Versorgungsunternehmen und Infrastrukturbetreibern einen effizienteren Wartungsbetrieb zu ermöglichen. Verschiedene Tests, die bisher durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass das Terminal im Außeneinsatz zuverlässig funktioniert und kommuniziert.

BLEnDer (kurz für Bid Liaison and Energy Dispatcher) ist eine Paketsoftware, die von Mitsubishi Electric entwickelt wurde, um auf die Veränderungen in der Energiewirtschaft zu reagieren und Versorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, intelligentere und effizientere Betriebsabläufe umzusetzen. Das BLEnDer Intelligent Communication Edge-Terminal (BLEnDer ICE) arbeitet mit der BLEnDer Head-End-Software (HE), die intelligente Zähler über verschiedene Kommunikationsmethoden verwaltet und steuert, und der BLEnDer MESH-Software zusammen, die drahtlose Multi-Hop-Kommunikation nutzt, um ein breites Kommunikationsnetzwerk intelligenter Zähler kostengünstig zu ermöglichen.

Geplante Serviceanwendungsbereiche für das BLEnDer ICE

Hauptmerkmale

  1. 1) Verbindung mit verschiedenen Zählern und Sensoren dank einer gemeinsamen Schnittstelle

    Das BLEnDer ICE-Terminal unterstützt Standard-Kommunikationsschnittstellen, um die Konnektivität mit Gas- und Wasserzählern sowie mit verschiedenen Sensorgeräten sicherzustellen.

  2. 2) WAN-Konnektivität zur Fernsteuerung, -überwachung und -ablesung

    Durch die Nutzung einer kostengünstigen Sub-GHz-Drahtloskommunikation, die weder eine spezielle Lizenz noch einen designierten Spezialisten für die Verbindung erfordert, ist das ICE-Terminal nicht nur für Netzwerke intelligenter Zähler geeignet, sondern kann bestehende Kommunikationsnetzwerke auch erweitern. Dies ebnet den Weg für neue Services wie automatisierte Zählerablesung sowie Überwachung und Steuerung von Infrastrukturgeräten über Sensoren zu niedrigen Kosten.

  3. 3) Batteriebetrieb für einen bis zu 10-jährigen autarken Betrieb

    Da keine externe Stromversorgung erforderlich ist, kann das batteriebetriebene BLEnDer ICE-Terminal überall montiert werden, sogar an Zählerstandorten, an denen sich die Stromversorgung schwierig gestaltet. Je nach Einsatz- und Umgebungsbedingungen sollte eine bis zu 10-jährige Nutzungsdauer des Geräts möglich sein, was der Lebensdauer der meisten Zähler entspricht.


Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen