Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric führt den Aufzug MOVE auf dem europäischen Markt einEr wurde speziell für niedrige und mittelhohe Büro- und Wohngebäude entwickelt

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3317

TOKIO, 1. November 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Produkteinführung ihres neuen Aufzugsmodells MOVE in Europa bekannt, das für niedrige und mittelhohe Büro- und Wohngebäude geeignet ist, schnell bereitgestellt werden kann, platzsparend und umweltverträglich ist. Die Entwicklung und Fertigung übernimmt die Tochtergesellschaft Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), die das Modell in den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und anderen europäischen Ländern vermarkten wird. Als jährliches Verkaufsziel strebt das Unternehmen in dem im März 2026 endenden Geschäftsjahr einen Absatz von 1.500 Einheiten an.

Aufzug MOVE für den europäischen Markt

Hauptmerkmale des MOVE

  1. 1)Kurze Bereitstellungszeiten durch lokale Produktion und eine vereinfachte Produktstruktur
    • Kurze Produktions- und Transportzeiten durch lokale Produktion und Beauftragung europäischer Zulieferer.
    • Die vereinfachte Produktstruktur ermöglicht schnellere Installationen dank kürzerer Zeiten für die Messung vor Ort.
  2. 2)Umweltbewusstes Produkt, das den Anforderungen des europäischen Markts gerecht wird
    • Produktdesign auf der Basis des Cradle to Cradle®*-Konzepts zur Verringerung der Umweltauswirkungen im gesamten Produktlebenszyklus, von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zum Recycling am Ende der Nutzungsdauer.
    • Für Energieeffizienz entsprechend der höchsten Energieeffizienzklasse A** gemäß VDI-Norm 4707*** optimiert.
    1. * Fertigungskonzept, das den globalen Umweltschutz und die weltweite Biodiversität durch die Vermeidung von Abfällen unterstützt, indem Materialien von einem Produkt zum nächsten einen fortwährenden Zyklus der Verwendung und Wiederverwendung durchlaufen.
    2. ** Basierend auf interner Forschung (typische Spezifikationen: Kapazität von 1.050 kg, 6 Stopps, 1,0 m/s). Die tatsächliche Klassen werden anhand installierter Anlagen ermittelt und können je nach Aufzug/Gebäudespezifikationen variieren.
    3. *** Vom Verein Deutscher Ingenieure veröffentlichte Energieeffizienznorm für Aufzüge. Die Klassifizierungen von A (höchste Klassifizierung) bis G geben die Energieleistung an.

Produkteinführung im Überblick

Produktbezeichnung Verwendungszweck Tragfähigkeit
(Personen)
Geschwindigkeit Markteinführung Preis
MOVE Personenaufzug 630 bis 1.050 kg
(8 bis 14)
1,0 m/s oder 1,6 m/s 1. November 2019 Auf Anfrage


Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen