Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric erweitert die „MELFA Smart Plus Card“ um neue FunktionenVorausschauende Wartung und höhere Benutzerfreundlichkeit von Kraftsensoren dank der auf KI basierenden „Maisart“-Technologie

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3276

TOKIO, 23. April 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Veröffentlichung des „MELFA Smart Plus Card Pack“ und der „MELFA Smart Plus Card“ für den 26. April 2019 mit aktualisierten Funktionen zur vorausschauenden Wartung und Kraftsensorerweiterung an. Das Ergebnis sind Industrieroboter der MELFA-FR-Serie mit aktualisierter Funktionalität. Die neuen Funktionen beruhen auf der originalen, kompakten, auf KI basierenden Maisart®*1-Technologie von Mitsubishi Electric und ermöglichen so eine um 60 % kürzere Takt- und Systemstartzeit und damit eine höhere Produktivität an Fertigungsstandorten.

  1. *1Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)
  • MELFA Smart Plus Card

  • Einsetzen in die MELFA-FR-Serie

Produktmerkmale

  1. 1) Reduzierung der Ausfallzeiten durch Voraberkennung von Anomalien (vorausschauende Wartung)
    • Die Funktion zur vorausschauenden Wartung nutzt Maisart-Technologie, um Anomalien in eingebauten Antriebssystemen*2 von Robotern zu erkennen und entsprechende Frühwarnungen auszugeben. Dadurch können Ausfallzeiten reduziert werden.
    • Für eine hochgenaue vorausschauende Wartung muss die Karte einfach nur in die Robotersteuerung eingesetzt werden. Der Einsatz zusätzlicher Geräte oder eines Sensors ist nicht erforderlich.
    1. *2 Getriebe, Motor-Encoder und Akkus für den Positionsinformationsspeicher

  2. 2) Kürzere Zykluszeit dank automatischer Parametereinstellung (erweiterter Kraftsensor)
    • Maisart passt automatisch die Parameter von Systemen an, die Kraftsensoren*3 nutzen.
    • Die Taktzeit wird im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 60 %*4 verkürzt, indem der auf die Zielobjekte ausgeübte Druck gesteuert wird. Dadurch wird bei der Ausführung von Vorgängen eine höhere Schnelligkeit erzielt, die mit der von menschlichen Fachkräften vergleichbar ist.
    1. *3 Getriebe, Motor-Encoder und Akkus für den Positionsinformationsspeicher
    2. *4 Im Vergleich zum Referenzwert für das Einsetzen von Steckverbindern unter von Mitsubishi Electric vorgegebenen Bedingungen

  3. 3) Kürzere Startzeit dank automatischer Programmgenerierung (erweiterter Kraftsensor)
    • Es müssen nur die Start- und Endpunkte von Vorgängen eingegeben werden, um automatisch ein Programm zur Erzielung der kürzesten Vorgangsdauer zu generieren.
    • Dadurch wird die Systemstartzeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 60 %*4 verkürzt.

Veröffentlichungszeitplan

Produktbezeichnung Modellname Hauptspezifikationen Preis Veröffentlichungsdatum Umsatzziel für das GJ 2019
MELFA Smart Plus Card Pack 2F-DQ520 Mit allen sieben Funktionen*5 ausgestattet, einschließlich der Funktionen zur vorausschauenden Wartung und zur Kraftsensorerweiterung Offener Preis 26. April 200 Einheiten
MELFA Smart Plus Card 2F-DQ521 Eine der MELFA Smart Plus Card Pack-Funktionen*5, wie z. B. vorausschauende Wartung oder Kraftsensorerweiterung. Offener Preis
  1. *5 Siehe die Tabelle „Funktionen von MELFA Smart Plus“ im vollständigen Dokument

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen