ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3244

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt verbesserte Tsunami-Warntechnologie

Trägt zu einer früheren und genaueren Erkennung von Tsunamis bei und erleichtert die rechtzeitige Evakuierung

PDF-Version

TOKIO, den 25. Januar 2019 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie eine Hochfrequenz-Ozeanoberflächenradartechnologie entwickelt hat, die eine detaillierte Messung des Meeresspiegels von Tsunamis bietet und eine genauere und zeitnahe Erkennung der vielfältigen Wellenfronten von Tsunamis ermöglicht. Die Technologie ist in der Lage, Tsunamis mit einer Fehlalarmrate von nur 0,1 Prozent korrekt zu erkennen und den Meeresspiegel auf 50 Zentimeter* genau zu schätzen, was eine Verbesserung gegenüber der herkömmlichen Technologie mit 1 Meter Genauigkeit bedeutet und eine frühere und genauere Abschätzung des Ausmaßes eines Tsunamis ermöglicht, wodurch die rechtzeitige Evakuierung und die Minimierung von Verlusten erreicht wird. In Zukunft wird das Unternehmen die Technologie gemeinsam mit Universitäten weiterentwickeln und bis zum Jahr 2025 kommerzialisieren.

* Wenn der Messbereich des Radars unter 50 Kilometer liegt. Die Leistung hängt von Messbedingungen wie dem Zustand des Meeres und anderen Faktoren ab.

Hochfrequente Meeresoberflächenradargeräte, wie sie von Mitsubishi Electric seit 1999 bereitgestellt werden, sind für die Überwachung gewöhnlicher Meeresströmungen konzipiert, können aber keine Tsunamis erkennen. Nach dem schweren Erdbeben in Ostjapan am 11. März 2011, das einen gewaltigen, tödlichen Tsunami auslöste, wurden Berichte laut, dass der Tsunami tatsächlich vom ozeanographischen Radar erfasst worden war. In der Folge begann Mitsubishi Electric mit der Arbeit an der Tsunami-Mehrwellenfrontdetektionstechnologie unter Verwendung eines hochfrequenten Meeresoberflächenradars. Das Unternehmen hofft, dass die verbesserte Technologie dazu beitragen wird, weitere Verluste von Menschenleben durch Tsunamis zu minimieren.

Bedingung für das Auftreten einer Tsunami-Katastrophe/Herkömmliche Methode/Vorgeschlagene Methode (Mitsubishi Electric Simulation)

Nach Angaben des Japanischen Verbands der Bauingenieure kann ein ozeanografisches Radar die Meeresoberflächenströme in bis zu 50 Kilometer Entfernung vor der Küste beobachten. Tsunamis können bei einer geneigten Meerestiefe von 300 Metern eine Geschwindigkeit von 98 km/h erreichen, sodass ein Tsunami 50 Kilometer vor der Küste die Küste in 30 Minuten erreichen kann. Die Urban Renaissance Agency hat festgestellt, dass zur erfolgreichen Evakuierung der meisten Küstengemeinden, die von einem bevorstehenden Tsunami bedroht sind, eine 10-minütige Frühwarnung erforderlich ist.

Mitsubishi Electric entwickelte zunächst das weltweit erste Hochfrequenz-Ozeanoberflächenradar mit verbesserter Tsunami-Überwachungsgenauigkeit, das im Februar 2015 angekündigt wurde.** Die Technologie wurde nun weiter verbessert, sodass sie die Mehrfachwellenfronten eines Tsunamis durch Messung der Geschwindigkeit der Meeresoberfläche erkennen und den Meeresspiegel mithilfe der Hochfrequenz-Ozeanoberflächenradartechnologie genau schätzen kann.

** Neue Technologien von Mitsubishi Electric verbessern Tsunami-Radarüberwachung
http://www.mitsubishielectric.com/news/2015/0217-e.html (17. Februar 2015)

Die Technologie von Mitsubishi Electric verbessert die Genauigkeit der Tsunami-Erkennung, indem sie sich auf die Eigenschaften des Tsunamis in Regionen mit Wellenfronten mit hoher Strömungsgeschwindigkeit konzentriert. Mit einem eigens entwickelten Algorithmus schätzt sie die Wellenfronteigenschaften des Tsunamis unter Bezugnahme auf eine Reihe möglicher Typen und ist damit in der Lage, die Wellenrichtung abzuschätzen. Sie schätzt auch die Höhe des Tsunamis aus den gesammelten Doppler-Geschwindigkeiten der Wellenfrontdaten. Dies ermöglicht die Erkennung von Tsunamis mit einer Fehlalarmrate von nur 0,1 Prozent und verbessert die Genauigkeit der Schätzungen des Tsunami-Meeresspiegels auf 50 Zentimeter, was eine Verbesserung gegenüber der herkömmlichen Technologie von 1 Meter Genauigkeit bedeutet und eine frühere und genauere Abschätzung des Ausmaßes eines Tsunamis ermöglicht.

Der Einsatz von Hochfrequenz-Funkwellen, wie sie für das ozeanographische Radar verwendet werden, ermöglicht die Erfassung von Informationen in Gebieten, die sich mehr als 20 Kilometer vor der Küste erstrecken. Herkömmliche Radarverfahren mit Mikrowellen und Bojen sind aufgrund der Erdkrümmung auf die Sichtlinie beschränkt.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.