ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3232

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric kündigt Einführung von CC-Link IE TSN-kompatiblen Fabrikautomationssystem-Produkten an

Trägt durch Umsetzung der e-F@ctory-Lösung mit TSN-Technologie zum Bau intelligenter Fabriken bei

PDF-Version

TOKIO, 27. November 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Einführung von Fabrikautomationssystem-Produkten wie programmierbaren Steuerungen, Industrie-PCs, Servoverstärkern, GOT-Mensch-Maschine-Schnittstellen, Wechselrichtern und Robotern an, die mit CC-Link IE TSN kompatibel sind. Bei CC-Link IE TSN handelt es sich um das weltweit erste industrielle offene Netzwerk, das TSN (Time Sensitive Networking)*-Technologie nutzt. CC-Link IE TSN unterstützt TSN-Technologie, die Steuerkommunikation in Echtzeit auf der Fertigungskommunikationsschicht sicherstellt, auch wenn es in das übergeordnete IT-System integriert und mit anderen offenen Netzwerken gemischt wird. Die Einführung dieser neuen Produkte wird die integrierte Fabrikautomationssystem-Lösung e-F@ctory** weiter verbessern, da sie das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things; IIoT) und Edge-Computing nutzt und so die Umsetzung einer Lösung für intelligente Fabriken beschleunigt.

* Eine erweiterte Version des Standard-Ethernets, die das Mischen verschiedener Protokolle mithilfe des Zeitanteilsverfahrens ermöglicht.
** Integrierte Fabrikautomationssystem-Lösung, die eine Kombination aus Fabrikautomationssystem- und IT-Technologien nutzt und Lösungen zur Reduzierung der Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Wartung bietet.

CC-Link IE TSN-Markenlogo

Hauptmerkmale

1)
Fabrikautomationssystem mit TSN-Technologie ermöglicht eine flexible IIoT-Systemarchitektur
- Die Nutzung von TSN-Technologie ermöglicht die Integration von Maschinensteuer- und Informationskommunikation in einem einzigen Ethernet-Kabel und lässt somit eine flexible Systemkonfiguration mit Standard-Ethernet-Geräten zu. TSN ermöglicht die deterministische Übermittlung von Steuerkommunikation, die Echtzeitsteuerung erfordert, und übermittelt gleichzeitig über das allgemeine Ethernet Informationskommunikation. Dadurch lassen sich problemlos große industrielle Netzwerksysteme verwirklichen.
- TSN ermöglicht die Kommunikation mit dem IT-System, ohne die Steuerung des Gesamtproduktionssystems zu beeinträchtigen. Dies trägt zur Einrichtung eines Edge-Computing-Systems bei, das dank einer nahtlosen Kommunikation mit dem übergeordneten IT-System mit Edgecross und dem IIoT-System zusammenarbeitet.
2)
Eine ultraschnelle und hochpräzise Bewegungssteuerung trägt zu höherer Produktivität bei
- Durch die mit dem CC-Link IE TSN-Protokoll ermöglichte ultraschnelle Steuerkommunikation können die Anlagen- und Systemzykluszeiten weiter verringert und eine deutlich höhere Produktivität erzielt werden. Außerdem wird die Produktionsqualität durch die hochpräzise Bewegungssteuerung verbessert.
- Die Slave-to-Slave-Kommunikationsfunktion ermöglicht die synchrone Kommunikation zwischen Slave-Geräten*** ohne Verwendung eines Steuerungs-Masters. Dadurch wird eine hochpräzise, synchrone Steuerung ohne Stillstandszeit möglich.
*** Antriebstechnische Produkte wie Servoverstärker und Wechselrichter in Kombination mit Remote-E/As.
3)
Dank proprietärer Technologie wird eine einfachere Systemkonfiguration ermöglicht
- Ein intuitives Engineering-Tool erkennt automatisch TSN-kompatible Produkte im Netzwerk, was die Systemeinrichtungszeit erheblich verkürzt.
- Durch die automatische Parameterregistrierung von der Hauptstation bei den Slave-Stationen wird die Einrichtungszeit bei Systemerweiterungen, beim Hinzufügen verbundener Geräten und beim Austausch von Modulen verkürzt. Dadurch sinken auch die Gesamtwartungskosten.

Veröffentlichungszeitplan

Mitsubishi Electric wird auch zukünftig kompatible Produkte entwickeln, von denen die ersten bereits im Frühjahr 2019 veröffentlicht werden.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.