ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3232
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Trägt durch Umsetzung der e-F@ctory-Lösung mit TSN-Technologie zum Bau intelligenter Fabriken bei
TOKIO, 27. November 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute die Einführung von Fabrikautomationssystem-Produkten wie programmierbaren Steuerungen, Industrie-PCs, Servoverstärkern, GOT-Mensch-Maschine-Schnittstellen, Wechselrichtern und Robotern an, die mit CC-Link IE TSN kompatibel sind. Bei CC-Link IE TSN handelt es sich um das weltweit erste industrielle offene Netzwerk, das TSN (Time Sensitive Networking)*-Technologie nutzt. CC-Link IE TSN unterstützt TSN-Technologie, die Steuerkommunikation in Echtzeit auf der Fertigungskommunikationsschicht sicherstellt, auch wenn es in das übergeordnete IT-System integriert und mit anderen offenen Netzwerken gemischt wird. Die Einführung dieser neuen Produkte wird die integrierte Fabrikautomationssystem-Lösung e-F@ctory** weiter verbessern, da sie das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things; IIoT) und Edge-Computing nutzt und so die Umsetzung einer Lösung für intelligente Fabriken beschleunigt.
* Eine erweiterte Version des Standard-Ethernets, die das Mischen verschiedener Protokolle mithilfe des Zeitanteilsverfahrens ermöglicht.
** Integrierte Fabrikautomationssystem-Lösung, die eine Kombination aus Fabrikautomationssystem- und IT-Technologien nutzt und Lösungen zur Reduzierung der Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Wartung bietet.
CC-Link IE TSN-Markenlogo
Mitsubishi Electric wird auch zukünftig kompatible Produkte entwickeln, von denen die ersten bereits im Frühjahr 2019 veröffentlicht werden.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.