ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3228

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric stellt die ersten Doppelkabinenaufzüge Taiwans mit in die Gebäude-Zugangskontrollsysteme integriertem Destination Oriented Allocation System bereit

Für die Installation im Super-Hochhauskomplex Taipei Nan Shan Plaza

PDF-Version

TOKIO, 20. November 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Bereitstellung der vermutlich ersten Aufzüge Taiwans mit einer in die Zugangskontrollsysteme von Gebäuden integrierbaren Wegweisfunktion – dem sogenannten Destination Oriented Allocation System (DOAS, zielorientiertes Zuweisungssystem) von Mitsubishi Electric – bekannt. Insgesamt hat Mitsubishi Electric 27 Aufzüge, darunter 12 Doppelkabinenmodelle mit DOAS, und 45 Rolltreppen bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgte im Super-Hochhauskomplex Taipei Nan Shan Plaza im Zentrum von Taipei, Taiwan, das aus drei Gebäuden besteht: dem Büroturm (mit einer Höhe von 272 Metern und 48 Stockwerken), dem Nebengebäude mit Einzelhandelsgeschäften (mit 7 Stockwerken) und dem für kulturelle Zwecke genutzten Nebengebäude (mit 1 Stockwerk).

Hauptmerkmale der Doppelkabinenaufzüge mit DOAS

Taiwans erste Aufzüge mit in die Gebäude-Zugangskontrollsysteme integriertem DOAS
- Wenn Aufzugnutzer zur Eingangskontrolle die Sicherheitsschranke passieren, werden ihre Zielstockwerke registriert und die Ziele nach Aufzug gruppiert, um eine höhere Effizienz zu gewährleisten.
- Die Nutzer müssen vor dem bzw. im Aufzug keine Tasten für das Zielstockwerk drücken. Dadurch wird der Betrieb mehrerer Aufzüge optimiert, die Transporteffizienz verbessert und der Bedienkomfort erhöht.

Informationen zu den bereitgestellten Produkten

Produkte Aufzug: 27 Einheiten (einschließlich 12 Doppelkabinenaufzügen)
Rolltreppe: 45 Einheiten
Hersteller Mitsubishi Electric Corporation (Inazawa Works)
Taiwan Mitsubishi Elevator Co., Ltd.
Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.