ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3227

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric erhält Auftrag für die Bereitstellung eines Energiemanagementsystems und von Leistungsgleichrichtern für das weltweit größte Energiespeichersystem

Dies wird zu einer stabilen Stromversorgung von großen Windenergieanlagen beitragen

PDF-Version

TOKIO, 19. November 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie für ihr Energiemanagementsystem BLEnDer® RE mit der Überwachung und Steuerung der Akku- und Leistungsgleichrichter für das nach Überzeugung des Unternehmens zukünftig weltweit größte Energiemanagementsystem (240 MW Ausgangsleistung und 720 MWh Nennkapazität) im Umspannwerk Kita-Toyotomi in Toyotomi, Teshio, Hokkaido, beauftragt wurde. Eigentümer des Umspannwerks ist die North Wind Energy Transmission Corporation. Der Auftrag wurde von der Chiyoda Corporation vergeben, die sich um den Entwurf, die Entwicklung und die Konstruktion für das Pilotprojekt zur Verstärkung des Netzes für Windenergieanlagen kümmert. Das Pilotprojekt unterliegt der Leitung der North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation und steht unter der Schirmherrschaft der Agency for Natural Resources and Energy des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie. Die Inbetriebnahme des Energiespeichersystems soll bis März 2023 erfolgen.

Pilotprojekt zur Verstärkung des Netzes für Windenergieanlagen

Die obere Hokkaido-Region im Norden Japans ist dank ihrer günstigen Windverhältnisse und großen Freilandflächen wie geschaffen für Windenergieanlagen. Anbieter von erneuerbaren Energien haben Anträge für den Bau von Windparks in der Region eingereicht, doch eine steigende Anzahl solcher Windparks geht auch mit Schwankungen in der Stromleistung einher, was sich zunehmend auf das Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage auswirken wird. Folglich müssen Energiespeichersysteme eingeführt werden, um das Gleichgewicht zu optimieren und dadurch das Netz durch eine stabile Stromversorgung zu stärken.
Im Rahmen des Pilotprojekts wird die Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation Übertragungsanlagen und Energiespeichersysteme mit hoher Kapazität einführen, um zu ermöglichen, dass Gruppen von großen Windenergieanlagen mit über 500 MW an das Netz im nördlichen Hokkaido angebunden werden können.

BLEnDer® RE

Das Energiemanagementsystem BLEnDer® RE überwacht und steuert die Akkus für die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das System nutzt die zuverlässige Energiemanagementtechnologie von Mitsubishi Electric für eine stabile Stromversorgung und trägt zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Stromangebot und -nachfrage (z. B. bei Stromüberschüssen aus erneuerbaren Energien) bei. Außerdem erfüllt es die strengen Netzanschlussrichtlinien, die in Hokkaido für die Anbindung von privaten Energieerzeugungssystemen (Windenergie- und Photovoltaikanlagen) an Netze für den Verkauf von Strom an Energieversorger gelten.

* BLEnDer ist eine eingetragene Marke der Mitsubishi Electric Corporation.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.