ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3219

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Electric Power Generation Enterprise in Myanmar beauftragt Mitsubishi Electric mit der Auslieferung von Hochspannungsschaltanlagen und Transformatoren

Dadurch wird die Entwicklung einer stabilen Stromversorgung in Myanmar vorangetrieben

PDF-Version

TOKIO, 24. Oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute bekannt gegeben, dass es vom Stromerzeugungsunternehmen Electric Power Generation Enterprise (EPGE) in Myanmar mit der Auslieferung von 46 gasisolierten Schaltanlagen (GIS), 7 Transformatoren und anderen Anlagen über das Tochterunternehmen Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. beauftragt wurde. Die Anlagen sollen Anfang nächsten Jahres zur Verwendung in Umspannwerken ausgeliefert werden, deren Inbetriebnahme im Jahr 2021 erfolgen soll.

Der Auslieferungsauftrag fällt unter die Phase 1 des dringenden Sanierungs- und Umbauprojekts (Urgent Rehabilitation and Upgrade Project Phase 1) (Paket 2), einem offiziellen japanischen ODA-Projekt (Official Development Assistance) in Myanmar. Mitsubishi Electric wird auch in Zukunft zahlreiche zuverlässige und hochwertige Anlagen bereitstellen, um einen Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur und Wirtschaft in Myanmar zu leisten.

Gasisolierte Schaltanlage

Speziell getrennter dreiphasiger Transformator

Myanmar baut die Elektrizitätsinfrastruktur aus, um die aufgrund des schnellen Wirtschaftswachstums entstandene Energieknappheit zu bekämpfen. Im Rahmen dieser Bemühungen hat es sich das Land zur obersten Priorität gemacht, seine veralteten Umspannwerke mit höchster Dringlichkeit zu sanieren und umzubauen.

Die gasisolierten Schaltanlagen von Mitsubishi Electric können in engen Bereichen von bestehenden Umspannwerken aufgebaut werden. Die speziell getrennten dreiphasigen Transformatoren können in separaten kompakten Modulen verpackt werden, um einen einfacheren Transport an Orte mit unterentwickelter Verkehrsinfrastruktur zu gewährleisten. Mitsubishi Electric wurde mit dieser Auslieferung beauftragt, da das Unternehmen für die hohe Produktqualität bekannt ist und Erfahrung mit der Auslieferung ähnlicher Produkte in Japan und anderen Märkten hat.

Zusammenfassung des Auftrags

Umspannwerk Ywama Tharkayta Ahlone
Objekt (Einheiten) 230-kV-GIS (4)
66-kV-GIS (10)
230-kV-Transformator (3)
66-kV-GIS (25)
Speziell getrennter dreiphasiger 230-kV-Transformator (2) und andere Ausrüstung
66-kV-GIS (7)
230-kV-Transformator (2)
und andere Ausrüstung
Bereitstellung Sequenziell ab 2019

Electric Power Generation Enterprise

Hauptsitz Nay Pyi Taw, Myanmar
Eigentümerschaft Regierung von Myanmar: 100 %
Gegründet April 2016
Bereich Stromerzeugung in Myanmar

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.