ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3217

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric testet Wind-LIDAR und Wasserdampf-DIAL, darunter den weltweit leistungsstärksten Laserverstärker, für die frühzeitige Vorhersage großer Niederschlagsmengen

Erleichtert die Vorhersage von Starkregen

PDF-Version

TOKIO, 11. Oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit ersten Demonstrationstests für ein neues System begonnen hat, das große Niederschlagsmengen mittels der Messverfahren Wind-LIDAR (Light Detection and Ranging) und Wasserdampf-DIAL (Differential Absorption LIDAR) frühzeitig vorhersagen soll. Das System umfasst einen neu entwickelten, weltweit leistungsstärksten Wellenleiterlaser-Verstärker mit 15,8 Millijoule, der mit seinem Einzelfrequenz-Pulslaser bei einer Wellenlänge von 1,5 µm für das menschliche Auge ungefährlich ist. Die Tests sollen zeigen, dass das System gleichzeitig Wasserdampf in der Luft und aufsteigende Luftströme, die als Ursache für Cumulonimbuswolken gelten, im Vergleich zu konventionellen Alternativen schneller, genauer und umfassender erfasst. Nun möchte Mitsubishi Electric weitere Verbesserungen vornehmen, bevor ein markttaugliches System für die frühzeitige Vorhersage von Starkregen vorgestellt werden soll.

Das Vorführungssystem, basierend auf den Methoden Wind-LIDAR und Wasserdampf-DIAL, wird vom 16. bis 19. Oktober auf der CEATEC JAPAN 2018 auf dem Messegelände Makuhari Messe in Chiba, Japan, ausgestellt.

Vorführung von Wasserdampf-DIAL und Wind-LIDAR

Grundlagen der Messungen mit Wasserdampf-DIAL und Wind-LIDAR

Das neue System, das auf einem herkömmlichen Wind-LIDAR basiert, den Mitsubishi Electric am 28. Mai 2014 veröffentlichte, wurde speziell für die Messung von atmosphärischem Wasserdampf entwickelt. Es emittiert Laserstrahlen am Boden, um so gleichzeitig Menge und Entfernung von Wasserdampf sowie Windgeschwindigkeit und -richtung zu erfassen.

Wetterbedingte Naturkatastrophen treten weltweit immer häufiger auf. Bei Starkregen müssen Warnungen frühestmöglich ausgegeben werden, damit sich die Bevölkerung in Sicherheit bringen kann. Mit herkömmlichen Wetterradars können Cumulonimbuswolken jedoch erst dann beobachtet werden, wenn sich diese bereits gebildet haben. Dadurch ist es schwierig, Starkregen so vorherzusagen, dass die Bevölkerung rechtzeitig evakuiert werden kann. Um bessere Vorhersagen zu ermöglichen, hat Mitsubishi Electric ausgiebige Tests durchgeführt und die Messgenauigkeit der neuen Methoden Wasserdampf-DIAL und Wind-LIDAR, die nun Demonstrationstests unterzogen werden, weiter verbessert.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.