ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3194
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
TOKIO, 29. Mai 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass ihre grafische Bedienterminal-Serie GOT2000, eine Art Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface, HMI), am 30. Mai um ein robustes Modell erweitert werden soll, das den Mitarbeitern die Überwachung, Bedienung und Regulierung von Maschinen ermöglichen soll, die unter Extrembedingungen, einschließlich sehr hohen Temperaturen, besonders heller Beleuchtung, starken Vibrationen oder Stößen und hohem Wasserdruck, betrieben werden.
Produkt | Modell | Spezifikation | Einführung | Absatzziel/Jahr |
---|---|---|---|---|
Robustes Modell der GOT2000-Serie |
GT2507T-WTSD | ・7-Zoll-Breitbildschirm ・Farbe des Bedienfelds: Silber ・Vorderes Bedienfeld: Aluminium |
30. Mai 2018 | 3.000 Einheiten |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.