ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3175

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt intelligente, durch künstliche Intelligenz unterstützte drahtlose Kommunikationstechnologie

Dadurch sollen kleinere IoT-Geräte und ein geringerer Stromverbrauch ermöglicht werden

PDF-Version

TOKIO, 14. Februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung der weltweit ersten drahtlosen Kommunikationstechnologie bekannt, die automatische Optimierung bietet. Möglich wird dies durch die proprietäre künstliche Intelligenz (KI) der Marke Maisart* und moderne digitale Technologie von Mitsubishi Electric zur Verbesserung von Leistung und Kapazität. Tests haben bewiesen, dass der Verstärker im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine doppelt so hohe Leistung wie bei der normalen Verstärkung und eine um 20 Prozentpunkte höhere Energieeffizienz bietet. Darüber hinaus kann der Sender verschiedene Standards für drahtlose Kommunikationszugriffsmodi verwenden und gleichzeitig bis zu drei beliebige Betriebsfrequenzbänder in einem einzigen Schaltkreis übertragen. Mit dieser neuartigen Technologie, die die proprietäre KI und vollständig digitale Technologien von Mitsubishi Electric umfasst, soll ein deutlich niedrigerer Energieverbrauch erzielt, die Miniaturisierung verbessert und die Globalisierung von Mehrband-IoT-Geräten für mehrere Kommunikationsstandards und -vorschriften unterstützt werden.

Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)

Details

1)
Die Technologie, die einen proprietären, auf KI basierenden Algorithmus zur intelligenten Steuerung und automatischen Optimierung des Eingangssignals und mehrerer Spannungsregler des Verstärkers nutzt, kann sowohl bei hoher als auch sehr niedriger Ausgangsleistung eingesetzt werden. Dadurch wird der Stromverbrauch von Kommunikationsanlagen im Vergleich zu Verstärkern gesenkt, die mit herkömmlicher Technologie betrieben werden. Mit der derzeitigen Hardwarekonfiguration bietet der auf KI basierende Verstärker von Mitsubishi Electric Unterstützung für Frequenzen von bis zu 3,8 GHz und ist somit für den Einsatz mit 5G geeignet.
2)
Die vollständig digitale Sendertechnologie von Mitsubishi Electric ermöglicht dank Softwaresteuerung die gleichzeitige Unterstützung von bis zu drei beliebigen Betriebsfrequenzen und Kommunikationsstandards in einem Schaltkreis. Sie ersetzt den herkömmlichen analogen Sender mit einer vereinfachten Lösung – einem innovativen programmierbaren digitalen Encoder, der problemlos mit KI und softwaredefiniertem Funk (Software Defined Radio) neu konfiguriert werden kann.

Leistung der neuen intelligenten, durch künstliche Intelligenz unterstützten drahtlosen Kommunikationstechnologie

  Verstärkung Effizienz Bänder/Standards
Neue Technologie 15 dB 55 % 3
Herkömmliche Technologie 12 dB 35 % 1

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.