ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3174

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric liefert Nachweis für 16-strahlige räumliche Multiplexing-Technologie und erreicht einen Durchsatz von 25,5 Gbit/s in einer 5G-Basisstation

PDF-Version

TOKIO, 14. Februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung einer 16-strahligen räumlichen Multiplexing-Technologie mit 28 GHz für mobile Basisstationen der fünften Generation (5G) bekannt. Ferner kündigte das Unternehmen an, dass es nachweislich das vermutlich weltweit erste1 5G-System mit einer Leistung von 25,5 Gbit/s für ein Benutzergerät mit 28 GHz und einer Bandbreite von 500 MHz ermöglicht hat. Mitsubishi Electric geht davon aus, dass sein neues mobiles System zur Schaffung einer Gesellschaft beitragen wird, in der Mobilgeräte universell per Breitbandübertragung vernetzt sind. Die Einzelheiten des Systems werden am 28. Februar auf der IEICE Technical Committee on Radio Communication Systems-Konferenz bekannt gegeben. Tests im Außenbereich sind im Geschäftsjahr 2018 geplant.

1 Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 14. Februar 2018

Hauptmerkmale

Die 16-strahlige räumliche Multiplexing-Technologie besteht aus acht analogen Front-End-Verarbeitungseinheiten mit geringem Strombedarf, die 16 Strahlen bilden, und einem digitalen MIMO-Verarbeitungsalgorithmus (Multiple-Input Multiple-Output) zur Reduzierung der Interferenzen zwischen den Strahlen. Das neue System überzeugt mit einer Leistung von 4.096 Antennenelementen, wobei die Rechenkomplexität nur der von 16 Antennenelementen entspricht. Mit dem neuen Mobilfunksystem mit 28 GHz konnten bei einer Bandbreite von 500 MHz für ein Benutzergerät eine spektrale Effizienz von 63,7 Bit/s pro Hz2 und eine Übertragungsrate im Downlink von 25,5 Gbit/s erzielt werden – beides Ergebnisse, die die Welt vermutlich so noch nicht gesehen hat.

2 Es wird angenommen, dass die Zeitbelegung für die Übertragung im Downlink während des Übertragungsintervalls bei 80 % liegt. Die Restzeit des Intervalls wird für die Übertragung im Uplink genutzt.

Das zweistrahlige Massive MIMO-HF-Antennenmodul umfasst zwei aktive Phased-Array-Antenneneinheiten (APAA) mit 28 GHz, die beide aus 256 dicht verbauten Antennenelementen und HF-Geräten bestehen. Das HF-Modul hat eine Dicke von lediglich 7 cm, was ungefähr einem Drittel der Dicke einer Vorgängereinheit entspricht. Dies ermöglicht eine einfache Installation und somit einen breitgefächerten Einsatz von 5G-Systemen.

Übersicht

  Übertragungsparameter Maximaler Durchsatz Vorgestellte räumliche Übertragungstechnologie
5G 16-strahlige parallele Übertragung mit 500 MHz 25,5 Gbit/s 16-strahlige räumliche Multiplexing-Technologie für Einzelbenutzer3
Herkömm- lich (4G) 4-strahlige parallele Übertragung mit 60 MHz 788 Mbit/s4 MIMO-Technologie für Einzelbenutzer
  • 3 Ein Benutzergerät
  • 4 Neuestes 4G-Mobilfunksystem in Japan im Februar 2018

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.