ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3173

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric beteiligt sich an der Entwicklung einer per Tastsinn bedienbaren Schnittstelle für Fernbedienungen, um Menschen mit und ohne Sehbehinderung eine einfache Gerätebedienung zu ermöglichen

– Höchst benutzerfreundliche, per Tastsinn bedienbare Schnittstelle –

PDF-Version

TOKIO, 14. Februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit einer Schule für Sehbehinderte eine experimentelle Fernbedienungsschnittstelle entwickelt hat, die Anwendern die einfache Bedienung von Geräten per Tastsinn durch Erkennung der intuitiven Formen und Bewegungen verschiedener Regler ermöglicht.

Beispiele der neuen Schnittstelle für eine Klimageräte-Fernbedienung/Regulieren der Luftstärke durch Verschieben von Kugeln

Die experimentelle Fernbedienungsschnittstelle für Klimageräte wurde als Fallstudie in Zusammenarbeit mit den Lehrern und Schülern einer Schule für Sehbehinderte entwickelt. Bei der Entwicklung der neuen Schnittstelle wurden die gleichen Grundsätze der Zuordnung von Höhen, Formen usw. angewendet, wie sie die Schüler in der Schule lernen. Die einzigartige Schnittstelle nutzt unterschiedliche Formen, Positionen und Bewegungen, um die verschiedenen Modi, den Status und die Bedienung jeder einzelnen Funktion des Klimagerätes zu kennzeichnen. So wird es sehbehinderten Menschen ermöglicht, die Einstellungen ganz einfach zu überprüfen und zu regulieren.

Übung zur Zuordnung von Stiften und Röhren derselben Länge/Übung zur Zuordnung der zusammengehörigen Formen und Rahmen

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.