ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3172
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Erlernt eigenständig die Anlagensteuerung
TOKIO, 14. Februar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (Tokio: 6503) gab heute die Entwicklung einer Technologie bekannt, die modellgestützte künstliche Intelligenz (KI) zur autonomen Anlagensteuerung nutzt. Die Technologie der proprietären KI der Marke Maisart* erstellt durch wiederholte Trial-and-Error-Versuche Modelle der Anlage und erlernt dann auf Grundlage dieser Modelle die Steuerungsregeln. Im Rahmen einer Demo mit einem kreisförmigen Labyrinth bestand das Ziel darin, eine Kugel durch Kippen und Neigen des Labyrinths in dessen Mitte zu lenken. Dabei lernte die Technologie erfolgreich und ganz ohne menschliche Programmierung, den Ball ins Ziel zu bringen. Es wird erwartet, dass die neue Technologie von Mitsubishi Electric, die sich derzeit noch in der Entwicklung befindet, zukünftig die für die Entwicklung von Steuerungsprogrammen benötigten Kosten und Zeit maßgeblich reduzieren wird.
* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)
Mithilfe von modellgestützter KI erlernt die Technologie automatisch die Steuerungsregeln, um bei der Systementwicklung Zeit und Kosten zu sparen. Durch wiederholte Trial-and-Error-Versuche wird das Zustandsraummodell der Dynamik des betreffenden Systems ermittelt. So erlernt die Technologie automatisch die Steuerungsregeln, die zum Erreichen der im Vorfeld festgelegten Ziele erforderlich sind. Folglich ist keine manuelle Programmentwicklung von Menschenhand mehr erforderlich, um dem System die korrekten Steuerungsaktionen beizubringen. Dies spart Zeit und Kosten bei der Entwicklung von Steuerungsprogrammen.
Mitsubishi Electric wird die Technologie auch zukünftig durch verbesserte, auf KI basierende Funktionen weiterentwickeln, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit von autonomem Lernen zu optimieren. Außerdem wird das Unternehmen 3D-Simulationen der gesteuerten Anlage einsetzen, um die zum Erlernen der Steuerungsmethoden benötigte Zeit maßgeblich zu reduzieren.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.