ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3171

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric Corporation stellt beim jährlichen Tag der offenen Tür der Forschungs- und Entwicklungsabteilung neue Technologien vor

PDF-Version

Neue Technologie nutzt auf modellgestützter KI basierende Lernmethode zur Anlagensteuerung
Erlernt eigenständig die Anlagensteuerung

Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer Technologie bekannt, die modellgestützte künstliche Intelligenz (KI) zur autonomen Anlagensteuerung nutzt.

http://emea.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-b/index.page

Mitsubishi Electric beteiligt sich an der Entwicklung einer per Tastsinn bedienbaren Schnittstelle für Fernbedienungen, um Menschen mit und ohne Sehbehinderung eine einfache Gerätebedienung zu ermöglichen
– Höchst benutzerfreundliche, per Tastsinn bedienbare Schnittstelle –

Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit einer Schule für Sehbehinderte eine experimentelle Fernbedienungsschnittstelle entwickelt hat, die Anwendern die einfache Bedienung von Geräten per Tastsinn durch Erkennung der intuitiven Formen und Bewegungen verschiedener Regler ermöglicht.

http://emea.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-c/index.page

Mitsubishi Electric liefert Nachweis für 16-strahlige räumliche Multiplexing-Technologie und erreicht einen Durchsatz von 25,5 Gbit/s in einer 5G-Basisstation
Dies soll zur universellen Vernetzung von Geräten per Breitbandübertragung beitragen

Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer 16-strahligen räumlichen Multiplexing-Technologie mit 28 GHz für mobile Basisstationen der fünften Generation (5G) bekannt. Ferner kündigte das Unternehmen an, dass es nachweislich das vermutlich weltweit erste 5G-System mit einer Leistung von 25,5 Gbit/s für ein Benutzergerät mit 28 GHz und einer Bandbreite von 500 MHz ermöglicht hat.

http://emea.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-e/index.page

Mitsubishi Electric entwickelt intelligente, durch künstliche Intelligenz unterstützte drahtlose Kommunikationstechnologie
Dadurch sollen kleinere IoT-Geräte und ein geringerer Stromverbrauch ermöglicht werden

Das Unternehmen gab heute die Entwicklung der weltweit ersten drahtlosen Kommunikationstechnologie bekannt, die automatische Optimierung bietet. Möglich wird dies durch die proprietäre künstliche Intelligenz (KI) der Marke Maisart und moderne digitale Technologie von Mitsubishi Electric zur Verbesserung von Leistung und Kapazität.

http://emea.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-f/index.page

Mitsubishi Electric entwickelt kompakte KI für Hardware zur Implementierung auf kleinformatigen FPGAs
Durch verbesserte Verarbeitung in Echtzeit und geringere Kosten bieten sich mehr Möglichkeiten für den Einsatz von KI für Haushaltsgeräte, Aufzüge, hochpräzise Karten und vieles mehr

Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer auf kompakter künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie für Hardware bekannt. Die Technologie kann auf kleinformatigen Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) implementiert werden, die Benutzer und Entwickler konfigurieren können, um maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln.

http://emea.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-g/index.page

Neue Technologie ermöglicht Oberflächen in Metallic-Optik für Displays
Glanz und Schattierung werden je nach Betrachtungswinkel der Person in Echtzeit angepasst

Das Unternehmen gab heute die Entwicklung einer Technologie für realistischen „Texturausdruck“ mit der Bezeichnung „Real Texture“ bekannt. Dadurch erscheinen die Oberflächen von Fahrzeugdisplays und digitalen Beschilderungen in realistischer Metallic-Optik und sorgen für ein ansprechenderes Erscheinungsbild.

http://emea.mitsubishielectric.com/de/news-events/releases/global/2018/0214-h/index.page

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.