ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3145
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Neues Ausbildungssystem für Aufzugsinstallationen für ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort
TOKIO, 1. November 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ihr Ausbildungssystem für Installateure stärken wird. In diesem Zuge wird die Mitsubishi Electric Corporation bei Inazawa Works, ihrer Hauptproduktionsstätte für Aufzüge und Rolltreppen, ein Aufzugs-Schulungszentrum errichten. Angesichts der steigenden globalen Nachfrage nach Aufzügen plant das Unternehmen, diese Einrichtung zu nutzen, um die Qualität seiner Aufzugsinstallationen zu verbessern und ein Plus an beruhigender Sicherheit und Komfort zu liefern. Das Schulungszentrum soll seinen Betrieb im Oktober 2018 aufnehmen. Ziel ist es, bis zum im März 2020 endenden Geschäftsjahr die Anzahl der Techniker für Neuinstallationen in Japan auf 1.000 und der Installationsbetreuer außerhalb Japans auf 350 zu erhöhen.
Standort | 1 Hishi-machi, Inazawa, Präfektur Aichi, Japan (auf dem Gelände der zur Mitsubishi Electric Corporation gehörenden Inazawa Works) |
||
---|---|---|---|
Gebäudeperimeter | 411 m2 (Grundfläche: 2.182 m2) | Betriebsbeginn | Oktober 2018 |
Konstruktion | Stahlkonstruktion (6 Geschosse) | Investition | 990 Millionen Yen |
Haupteinrichtungen | • Elf Schächte für praxisorientierte Installationsschulungen • Acht Aufzüge für praxisorientierte Schulungen • Gefahrensimulatoren |
Mitsubishi Electric bietet in den Schulungseinrichtungen von Partnerunternehmen in Japan wie im Ausland praktische Schulungen für die Installation von Aufzügen an. Aufgrund des Wachstums des globalen Marktes für Aufzüge und Rolltreppen ist das Unternehmen mit einem Mangel an Installateuren konfrontiert und muss deshalb die Anzahl und das Können seiner Installationskräfte dringend ausbauen.
Die neue Einrichtung wird Teil eines äußerst praxisorientierten und effizienten neuen Schulungssystems sein. Zum neuen Lehrprogramm werden Arbeiten in realistischen Nachbildungen von Installationsstandorten gehören, und das Sicherheitsbewusstsein wird durch Schulungen verbessert, welche die Technologien der virtuellen Realität (VR) und erweiterten Realität (AR) einschließen. Das Unternehmen rechnet daher damit, die Ausbildung zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf die Sicherheit der Benutzer und Techniker sowie auf die Installationsqualität gelegt wird.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.