ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3114
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Dadurch werden die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Generatoren verbessert
TOKIO, 24. Mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung der vermutlich weltweit ersten Technologie zur Ermittlung des Betriebsstatus von Stromgeneratoren anhand der Elektromagnetfeldanalyse von bis zu 30 Millionen Netzen (einer bisher unübertroffenen Anzahl) und der gekoppelten numerischen Analyse bekannt. Die neue Technologie trägt zur Verbesserung der Generatorleistung bei, indem sie Verluste reduziert, die Kühlleistung erhöht, Vibrationen vermindert und weitere Vorteile bringt. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und verbessert letztendlich die Stabilität der elektrischen Stromversorgung. Mitsubishi Electric wird die neue Technologie für seine Turbinengeneratoren der aktuellen VP-X Series sowie für zukünftige Modelle einsetzen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die oben genannten Technologien bis etwa zum Jahr 2020 in einem umfassenden System zur vollständigen Analyse von Generatoren miteinander zu kombinieren.
Die Technologie analysiert die Interaktion zwischen dem elektromagnetischen Feld und dem Thermofluid-Flussfeld sowie die strukturellen Konfigurationen von Stromgeneratoren. So kann die Temperatur- und Vibrationsverteilung auf der Basis der detaillierten Verlustverteilung und der elektromagnetischen Kraftwirkung genau berechnet werden.
Mitsubishi Electric entwickelte seine Technologie zur groß angelegten Elektromagnetfeldanalyse anhand einer originellen Modellierungsmethode zur Domänenzerlegung. Die Verteilung elektromagnetischer Verluste in einer Statorspule von etwa 100 Kupferlitzen wird mit hoher Genauigkeit ausgewertet. Im Vergleich zur klein angelegten teilebasierten Analyse wertet die neue Technologie die Verteilung elektromagnetischer Verluste durch die Analyse der Statorendbereichsstrukturen genau aus, die sich maßgeblich auf die Erzeugungseffizienz als Ganzes auswirken.
Darüber hinaus ermöglicht die Technologie die detaillierte Berechnung und Kartierung der Temperaturverteilung und -verformung durch die gekoppelte Analyse der elektromagnetischen und Thermofluid-Flussfelder und der Struktur des Generators.
Ferner nutzte Mitsubishi Electric die mit der neuen Technologie generierten Daten zur Analyse des ursprünglichen Thermofluidzustands und konnte dadurch die genaue Temperaturverteilung in einem Generator berechnen. Außerdem kann anhand von Strukturanalysen auf der Basis der Daten zur elektromagnetischen Kraftwirkung sowie anhand von Analysen der Vibration im gesamten Generator ermittelt werden, welche Art von Sensoren aufgrund einer Umgebung mit einem hohen Lärmpegel, einer hohen Spannung und/oder einem hohen Vibrationspegel nicht installiert werden können.
Analyse | Details | |
---|---|---|
Neu | – Elektromagnetisches Feld: 30 Millionen Netze – Detaillierte gekoppelte Analysen des elektromagnetischen Feldes, der Thermo-Flussfelder und der Struktur |
– Elektromagnetisches Feld: Auswertung einer verlustarmen Struktur als Ganzes – Thermo-Flussfelder: Großflächige Thermofluidanalyse zur Temperaturauswertung – Struktur: Gesamtdesign in Hinblick auf Vibration und Stärke |
Vorhanden | – Elektromagnetisches Feld: 7 Millionen Netze – Individuelle Analysen des elektromagnetischen Feldes, der Thermo-Flussfelder und der Struktur |
– Elektromagnetisches Feld: Teilebasierte Auswertung einer verlustarmen Struktur – Thermo-Flussfelder: Teilweise Thermofluidanalyse zur Temperaturauswertung – Struktur: Individuelles Design in Hinblick auf Vibration und Stärke |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.