ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3103
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
TOKIO, 8. Mai 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung eines 19,0-Zoll-SXGA-Farb-TFT-LCD-Moduls mit einem projiziert-kapazitiven Touchpanel mit einer bis zu 5 mm starken Glasabdeckung bekannt. Mustergeräte sind ab 30. Juni bei den weltweiten Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich. Das neue Modul wird auf der 20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring) vom 10. bis zum 12. Mai auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände präsentiert.
Das neue Modul wird der steigenden Industrienachfrage nach einer extra starken und mit Handschuhen bedienbaren Glasabdeckung gerecht. Außerdem ermöglicht es die genaue Multi-Touch-Erkennung auch bei nassem Bildschirm. In Kombination mit den bewährten TFT-LCD-Technologien von Mitsubishi Electric unterstützen diese innovativen Touch-Funktionen die verschiedensten Anwendungen und Installationen.
Produkt | Modell | Displaygröße | Auflösung | LED-Treiber | Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-Module mit projiziert-kapazitivem Touchpanel |
AA190EB02-PCAP | 19,0 Zoll | SXGA | Bereitgestellt | 30. Juni 2017 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.