ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3096

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric plant den Bau eines neuen Werks für die Produktion von Satelliten

Durch die erweiterte Kapazität erwartet sich das Unternehmen ein Wachstum des Weltraumsystemgeschäfts auf 150 Milliarden Yen bis zum Jahr 2021

PDF-Version

TOKIO, 7. April 2017 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie etwa 11 Milliarden Yen (umgerechnet ca. 94 Millionen Euro) in den Bau eines neuen Werks für die Produktion von Satelliten auf dem Gelände der Kamakura Works des Unternehmens in Kamakura, Japan, investieren wird. Zusammen mit den bestehenden Werken erhöht sich damit die Produktionskapazität von Mitsubishi Electric auf 18 Satelliten, die gleichzeitig gefertigt werden können. Derzeit können 10 Satelliten gleichzeitig gefertigt werden. Damit kann das Unternehmen zukünftig der wachsenden Nachfrage nach staatlichen Satelliten in Japan und kommerziellen Kommunikationssatelliten weltweit gerecht werden. Mitsubishi Electric will bis zum Jahr 2021 einen Umsatz im Raumfahrtbereich von 150 Milliarden Yen (umgerechnet ca. 1,3 Milliarden Euro) erzielen.

Darstellung des neuen Werks auf dem Gelände der Kamakura Works

Durch das neue Werk kann das Unternehmen die Produktionseffizienz weiter erhöhen, die Produktionszeit verkürzen, die Kosten senken und seine Wettbewerbsfähigkeit dank höherer Produktqualität verbessern. Das neue Werk wird Informationstechnologie umfassen, die auf den e-F@ctory-Lösungen von Mitsubishi Electric basiert. Dadurch können versteckte Vorteile aus bestehenden Ressourcen durch integrierte Automation gezogen werden, um eine verbesserte Effizienz, niedrigere Kosten und eine höhere Gesamtproduktivität zu erreichen.

Mitsubishi Electric blickt auf eine langjährige Erfahrung mit Satelliten zurück, darunter die Wettersatelliten Himawari-7, -8 und -9, Japans erster kommerzieller Kommunikationssatellit, der Superbird-C2, QZS-Satellitensysteme für die hochpräzise Positionsbestimmung und die Satelliten TÜRKSAT-4A und -4B für die türkische Türksat A.S.

Es wird erwartet, dass der japanische Markt für staatliche Satelliten angesichts des Basic Plan for Space Policy (grundlegender Plan für die Weltraumpolitik) der japanischen Regierung weiter expandieren wird. Der Plan sieht die Entwicklung von Satelliten vor, die die Menschen im Alltag unterstützen, z. B. Satelliten für Observationen, Kommunikation und Positionsbestimmung. Außerdem sieht der Plan eine Förderung der kommerziellen Weltraumnutzung zum Ausbau der industriellen und wissenschaftlichen Infrastruktur Japans vor. Im Bereich kommerzieller Kommunikationssatelliten, für die es einen stabilen weltweiten Markt gibt, will Mitsubishi Electric seine Position mithilfe von Technologien ausbauen, die für staatliche Satelliten entwickelt werden, wie z. B. Engineering Test-Satelliten der nächsten Generation.

Weltraumsystemgeschäft von Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric hat als ein führender Hersteller in der Weltraumforschung und -entwicklung teils als Hauptauftragnehmer und teils als wichtiger Unterauftragnehmer an der Produktion von über 500 nationalen und internationalen Satelliten mitgewirkt. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen zum ersten japanischen Hersteller, der in der Lage war, die Entwicklung, Konstruktion, Montage und Tests von Satelliten an einem einzigen Standort abzuwickeln. Die Kamakura Works des Unternehmens sind mit einer der größten Thermalvakuum-Testkammern Japans, einer Akustiktestkammer und einem Antennentestbereich ausgestattet. Bis dato wurden in den Kamakura Works 18 Satelliten sowie elektronische Module für das von Japan unterstützte H-II Transfer Vehicle (HTV) für die unbemannte Neuversorgung mit Fracht im Weltall produziert.

Mitsubishi Electric konnte seine Präsenz auf dem globalen Satellitenmarkt weiter ausbauen, als es im März 2011 den Zuschlag der türkischen Türksat A.S. als Lieferant für die Satelliten TÜRKSAT-4A und -4B erhielt. Die beiden Satelliten umfassen die Satellitenplattform DS2000 von Mitsubishi Electric. Dadurch wird die Lieferung hochzuverlässiger Satelliten zu angemessenen Kosten ermöglicht. Im Mai 2011 brachte Mitsubishi Electric seinen Kommunikationssatelliten ST-2 im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen Singapore Telecommunications Limited und Chunghwa Telecom Company Limited mit Sitz in Taiwan erfolgreich in die geostationäre Umlaufbahn. 2014 wurde das Unternehmen mit der Bereitstellung des Kommunikationssatelliten Es'hail 2 an den Betreiber Qatar Satellite Company (Es'hailSat) beauftragt.

Neues Werk für die Produktion von Satellitenkomponenten

  Standort   Kamakura, Präfektur Kanagawa, Japan
Baufläche 6.600 m2
Konstruktion Vierstöckige Stahlbetonkonstruktion
Grundfläche 13.000 m2
Hauptprodukte 1. Satellitensysteme: Observation/Kommunikation/Positionsbestimmung usw.
2. Satelliten-Bordkomponenten
Produktionskapazität 18 Satelliten gleichzeitig (zusammen mit den bestehenden Werken)
Installierte Vorrichtungen Große Thermalvakuumkammer, großer Schwingtisch, Antennentestbereich usw.
Fertigstellung Juli 2019
Inbetriebnahme Oktober 2019
Investition Ca. 11 Milliarden Yen (umgerechnet ca. 94 Millionen Euro)
Umweltmaßnahmen Solaranlage, Klimagerät mit Wärmepumpe, LEDs und Energiemanagementsystem

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.