ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3090
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Kleines Gerät mit niedrigem Stromverbrauch unterstützt Anlagen für extreme Langstreckenübertragungen mit 100 Gbit/s
TOKIO, 15. März 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ab 1. Juni eine optische Empfänger-Unterbaugruppe (Receiver Optical Sub-Assembly, ROSA) mit Avalanche-Photodiode (APD) ausliefern wird, die optische Übertragungen von 100 Gbit/s unterstützt. Die neue ROSA unterstützt mit vier hochempfindlichen APDs, die in einem kompakten optischen Demultiplexer integriert sind, extreme Langstreckenübertragungen, äußerst niedrigen Stromverbrauch und größere Kompaktheit in QSFP28-Transceivern (Quad Small Form-factor Pluggable).
Das Gerät wird vom 21. bis zum 23. März auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2017 (OFC) in Los Angeles, Kalifornien, USA, ausgestellt.
Um der steigenden Nachfrage nach der Installation von Kommunikationsanlagen auf immer engerem Raum nachzukommen, hat Mitsubishi Electric eine neue APD ROSA entwickelt, die in einer Anlage mit der branchenweit kleinsten Stellfläche eine Übertragungsleistung von 40 km Reichweite bietet. Diese leistungsstarke Kombination wird zur Verkleinerung von Kommunikationsanlagen mit 100 Gbit/s und zur Erweiterung von optischen Hochgeschwindigkeits-Übertragungsnetzen mit 100 Gbit/s beitragen.
Produkt | Modell | Produktmerkmale | Versanddatum |
---|---|---|---|
Kompakte, integrierte APD-ROSA mit 100 Gbit/s |
FU-302RPA | – APD mit einer Wellenlänge von 1,3 μm – LC-Stecker |
1. Juni 2017 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.