ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3086
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Mit effizienten Produktionslösungen will das Unternehmen der steigenden weltweiten Nachfrage Rechnung tragen und seinen Marktanteil erhöhen
TOKIO, 2. März 2017 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute den Bau eines integrierten Werks für die Produktion von Vakuumschaltröhren und -leistungsschaltern in ihrem Power Distribution Systems Center in Marugame, Japan, an. Das Werk soll im Juli 2018 in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen möchte mit dem im Rahmen des ursprünglichen „e-F@ctory“-Konzepts gewonnenen Know-how eine innovative, auf dem Internet der Dinge basierende, effiziente Produktion erreichen. Mitsubishi Electric erwartet sich davon bis zum Jahr 2025 einen Anstieg der Umsätze für Vakuumschaltröhren und -leistungsschalter auf 12 Milliarden Yen (umgerechnet knapp 100 Millionen Euro).
Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energie und der Erneuerung von Verteilergeräten in Elektrizitätswerken, Bahnanlagen, Produktionswerken und anderen Bereichen wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Vakuumschaltröhren- und -leistungsschalter-Produkten mittel- bis langfristig steigen wird. Das neue Werk von Mitsubishi Electric wird zur Sicherstellung der erforderlichen Produktionskapazität und zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Markt für Vakuumschaltröhren und -leistungsschalter beitragen. Daher rechnet das Unternehmen mit einem Ausbau seines Marktanteils und der Erschließung neuer Märkte weltweit.
Das e-F@ctory-Konzept des Unternehmens basiert auf hochmodernen Technologien zur Visualisierung von Informationen und lässt sich zur Produktionsoptimierung in leistungsstarke Produktionsleitsysteme (Manufacturing Execution Systems, MES) einbinden. In dem neuen Werk wird dieses Know-how zur Vereinheitlichung von Produktionsinformationen – vom Auftragseingang über die Montage bis hin zum Versand – genutzt, um die Produktivität und Produktqualität weiter zu verbessern. Darüber hinaus werden e-F@ctory-Konzeptinitiativen ergriffen, um die Zyklus- und Vorlaufzeiten zu verkürzen.
Durch die Konsolidierung der Produktionswerke für Vakuumschaltröhren und der Montagewerke für Vakuumleistungsschalter des Unternehmens, die zuvor über das Power Distribution Systems Center verteilt waren, wird die verfügbare Betriebszeit erhöht. Außerdem können in diesen Betriebsbereichen durch das neue Werk dank dem Einsatz der neuesten Energiesparsysteme und dank Erkenntnissen aus der Visualisierung von Energieverlusten eine bessere Umweltbilanz und ein geringerer Energieverbrauch erzielt werden.
Standort | 8 Horai-Cho, Marugame, Präfektur Kagawa, Japan |
---|---|
Gebäude | Ca. 14.200 m2 |
Konstruktion | Stahlrahmenkonstruktion über zwei Stockwerke |
Baubeginn | März 2017 |
Fertigstellung | Januar 2018 |
Betriebsbeginn | Juli 2018 |
Haupteinrichtung | Produktions-, Test-, Büro- und Konstruktionsbereich |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.