ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3073
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Alle drei Modelle sind in Chinas höchstem Gebäude, dem Shanghai Tower, in Betrieb
TOKIO, 9. Dezember 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass die Aufzüge von Mitsubishi Electric drei GUINNESS WORLD RECORDS®-Titel in folgenden Kategorien erhalten haben: Schnellster Aufzug, höchster Aufzug in einem Gebäude und schnellster Doppelkabinen-Aufzug. Alle drei Modelle sind in Chinas höchstem Gebäude, dem 632 Meter hohen Shanghai Tower, in Betrieb. Mitsubishi Electric erhielt die GUINNESS WORLD RECORDS-Zertifikate am 8. Dezember im Rahmen einer Zeremonie an seinem Hauptsitz in Tokio.
Die Aufzüge von Mitsubishi Electric wurden von Guinness World Records Ltd. folgendermaßen zertifiziert:
Bereitgestellt für | Shanghai Tower (Shanghai Zhongxin Dasha) |
---|---|
Eigentümer | Shanghai Tower Construction and Development Co., Ltd. |
Aufzüge | Insgesamt 114 Einheiten: – 3 Ultra-Hochgeschwindigkeits-Shuttle-Aufzüge zur Aussichtsplattform, einschließlich 1, der bis zu 1.230 m/min zurücklegt (die Geschwindigkeit ist je nach Fahrgastaufkommen kontrollierbar), und 2, die 1.080 m/min zurücklegen – 64 Mittel- bis Hochgeschwindigkeitsaufzüge, die zwischen 150 und 480 m/min zurücklegen, einschließlich 2 Notbetriebsaufzügen, die eine Gesamtstrecke von 578,55 Metern zurücklegen – 20 Doppelkabinen-Aufzüge, einschließlich 8, die 600 m/min zurücklegen – 27 Aufzüge mit niedriger Geschwindigkeit, die bis zu 105 m/min zurücklegen |
Hersteller | Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. |
Installateur | Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.