ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3063

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric führt über 200 mit CC-Link IE Field Network Basic kompatible FA-Geräte ein

Erweiterung der e-F@ctory-Lösungspalette treibt vernetzte Fertigung weiter voran

PDF-Version

TOKIO, 27. Oktober 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ab 31. Oktober nach und nach über 200 Geräte für Fabrikautomationssysteme (FA-Geräte) für die CC-Link IE Field Network-Produkte des Unternehmens einführen wird. Die Geräte, darunter programmierbare Steuerungen, Servoverstärker, Mensch-Maschine-Interfaces (HMIs) und Frequenzumrichter, werden mit CC-Link IE Field Network Basic kompatibel sein, einem „offenen“ Netzwerk, das Steuerungen und Geräte unter Verwendung gewöhnlicher Ethernet-Verbindungen mit 100 Mbit/s miteinander verbindet. Durch die Neueinführungen wird der Umfang der e-F@ctory-Lösungspaletten erweitert. Diese umfasst FA- und IT-Lösungen zur Senkung der Gesamtkosten von der Entwicklung bis zur Produktion und Wartung. Mitsubishi Electric erwartet, dass ihre neuen FA-Geräte Anwendern helfen werden, die Betriebsabläufe an Produktionsstätten/Standorten besser zu visualisieren, die Effizienz zu steigern und die Entwicklung der vernetzten Fertigung voranzutreiben.

Vorteile der mit CC-Link IE Field Network Basic kompatiblen FA-Geräte

1)
Schneller Aufbau von Systemen ohne spezielle Fachkenntnisse
– Kompatibel mit Geräten und Kleinanlagen, die oft noch nicht vernetzt sind
– Alle Produkte übernehmen die Funktionen des CC-Link IE Field-Netzwerks, und die Batch-Einstellung von Parametern ermöglicht einfache Netzwerkeinrichtung ohne Ethernet-Fachkenntnisse.
– Die Anzahl der vernetzten Geräte und die Adressen werden automatisch eingestellt, wodurch sich der Zeitaufwand für den Systemaufbau um 40 Prozent verringert.*
* Basiert auf einem Vergleich der Parametereinstellung bei Engineering-Tools von Mitsubishi Electric zwischen CC-Link und CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Hochflexibler Netzwerkaufbau
– Durch die Nutzung gewöhnlicher Ethernet-Verbindungen werden Kosten gespart, da für übergeordnete IT-Systeme und Maschinen in der Fabrikhalle die gleiche Netzwerkverkabelung verwendet wird
– Breite Palette von FA-Geräten, die mit CC-Link IE Field Network Basic kompatibel sind

Hintergrund

Produktionsumgebungen jeder Größe werden durch die Nutzung von IT-Systemen und des IoT (Internet of Things – Internet der Dinge) aufgerüstet, damit zunehmend diversifizierten und immer anspruchsvolleren Anforderungen an die Fertigung entsprochen werden kann. Insbesondere lässt sich durch Visualisierung der Betriebsabläufe im Werk, Rückverfolgbarkeit und Präventivwartung zur Vermeidung von Ausrüstungsausfällen höhere Produktivität erzielen. Die neuen FA-Geräte von Mitsubishi Electric, die alle mit CC-Link IE Field Network Basic kompatibel sind, werden diese Entwicklungen vorantreiben, in dem sie den Umfang der e-F@ctory-Lösungspalette erweitern.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.