ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3057
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Entwicklung schneller, einfacher und kostengünstiger AI in Planung
TOKIO, 7. Oktober 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute an, dass sie den vermutlich weltweit ersten Deep Learning-Algorithmus für automatisiertes Design entwickelt hat. Dieser kann automatisch Deep Learning-Strukturen entwerfen und damit ohne Unterstützung durch Spezialisten eigenständig schnell und kostengünstig Systeme für künstliche Intelligenz (AI) entwickeln, die an verschiedenste Benutzerumgebungen und Geräte angepasst werden können.
Mitsubishi Electric präsentiert sein neues System auf der International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2016) vom 16. bis 21. Oktober an der Universität Kyoto und veröffentlicht einen Artikel in Lecture Notes in Computer Science.
Der Algorithmus passt sich dem spezifischen Zweck jedes Systems an und entwickelt Deep Learning automatisch ohne Rückgriff auf Expertenwissen mit Wissensdaten und hochspezialisierten Inferenzen auf der Basis von Wissensdaten für die jeweilige Anwendungsumgebung jedes Geräts. Er soll die effektive Strukturierung von Netzwerken unterstützen und die Fehleranfälligkeit innerhalb des Designprozesses reduzieren.
Der Algorithmus wird für einen beschleunigten Entwicklungszyklus und reduzierte Kosten im Vergleich zu aktuellen Methoden sorgen, bei denen AI noch von Fachpersonal entwickelt wird. Der Entwicklungsprozess wird wenige Minuten bis einige Stunden in Anspruch nehmen, im Gegensatz zur manuellen Entwicklung, bei der das Fachpersonal oft tage- oder sogar wochenlang beschäftigt ist. Es wird kein spezialisiertes Expertenwissen mehr nötig sein, was wiederum die Entwicklungskosten reduzieren wird.
AI kann nur effektiv funktionieren, wenn sie optimal auf die entsprechende Einsatzumgebung angepasst ist. Bisher war es aufgrund der enormen Komplexität unvorstellbar, Deep Learning ohne Hilfe von Experten zu entwerfen. Der neue Deep Learning-Algorithmus für automatisiertes Design entwickelt die Strukturen und Ausgangsparameter von Deep Learning, indem er die zutreffendsten Daten aus den vorhandenen Wissensdaten verwendet und Datenduplizierung vermeidet. Bis dato war es nötig, dass Experten hochqualifizierte Inferenzen zu spezifischen Umgebungen vornehmen. Das Konzept basiert auf „Neocognitron“, einem Bildverarbeitungsalgorithmus, der auf dem visuellen Kortex basiert.
Mithilfe des neuen Systems kann AI in verschiedenen Geschäftsfeldern verwendet werden, darunter auch hochspezialisierte Informationsverarbeitung. Der Markt für AI hatte im Jahr 2015 einen geschätzten Wert von 3,6 Billionen Yen (geschätzt 35 Milliarden US-Dollar). Laut dem Ernst & Young Institute ist mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 30 Prozent zu rechnen.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.