ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3048
Einfront-Ausführung bringt deutliche Raumvorteile
TOKIO, 8. September 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung des neuen Low Voltage Motor Control Center in der Version „Type-D“ bekannt, eines Motor Control Centers (MCC, Motorschaltschrank) für den Niederspannungsbereich, das eine große Anzahl von Funktionsmodulen aufnehmen kann und speziell für eine Bereitstellung auf vielen globalen Märkten konzipiert wurde. Das System ist ab dem 8. September verfügbar. Das Unternehmen hat sich für das erste Gesamtjahr ein Umsatzziel von zwei Milliarden japanischen Yen bzw. rund 20 Millionen US-Dollar gesetzt.
Durch seine Einfront-Ausführung ist das Low Voltage Motor Control Center Type-D von Mitsubishi besonders gut für Umgebungen geeignet, in denen Doppelfront-Ausführungen nicht realisierbar sind. Dies betrifft u. a. die zunehmend verbreitete Installation in Container-Transformatorenstationen für die Motorsteuerung und Überwachungssysteme in Industrieanlagen, Kraftwerken und Wasseraufbereitungsanlagen, insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten und in Südamerika.
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.