ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2994
Ermöglicht kostengünstige Ortung mit einer höheren Genauigkeit als einem Meter
TOKIO, 12. Februar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat ein Ortungssystem für Innenbereiche entwickelt, das dank WLAN-Kommunikation und akustischer Ortung eine Genauigkeit von unter einem Meter bietet. Das System soll unter anderem in den Bereichen Fußgängernavigation oder Lagerverwaltung in unterirdischen Anlagen zum Einsatz kommen, wo keine zuverlässigen GPS-Signale verfügbar sind. Die gewerbliche Nutzung des Systems ist ab April 2017 geplant.
Das neue System ortet das Zielgerät basierend auf den Umlaufzeiten von Schallwellen zwischen dem Gerät und den umliegenden WLAN-Zugangspunkten, die mit einer Ortungsfunktion ausgestattet sind. Der Ortungsimpuls und andere erforderliche Daten werden über WLAN ausgetauscht. Das System kann mit nur drei oder auch mit mehr ortungsfähigen WLAN-Zugangspunkten installiert werden. In Strukturen, die bereits über eine WLAN-Infrastruktur verfügen, ist eine besonders kostengünstige Installation möglich, indem einfach die Ortungsfunktion der vorhandenen WLAN-Zugangspunkte hinzugefügt wird. Das neue System von Mitsubishi Electric bietet neben der Ortungsfunktion auch eine WLAN-Infrastruktur.
Falls bereits bestimmte Ortungsmethoden für Innenbereiche vorhanden sind, müssen die Benutzer ortungsspezifische Hardware wie HF-Tags erwerben. Für das System von Mitsubishi Electric sind lediglich WLAN-Kommunikation und Schallwellenübertragung erforderlich. Da Smartphones in der Regel WLAN- und soundfähig sind und z. B. über Mikrofone und Lautsprecher verfügen, müssen die meisten Benutzer nur die Ortungs-App auf ihren Smartphones installieren.
Im Rahmen der Fußgängernavigation könnte das System beispielsweise in einer Tiefgarage eingesetzt werden, um die Position des Fahrzeugs zu ermitteln und zu speichern, wenn dieses geparkt wird. Später könnten diese Informationen verwendet werden, um den Benutzer zurück zu seinem Fahrzeug zu lotsen.
Eine genaue Ortung innerhalb von Gebäuden oder in unterirdischen Anlagen, in denen keine GPS-Signale verfügbar sind, ist in vielen Bereichen des Alltags gefragt, u. a. in der Fußgängernavigation, der Mitarbeiterverwaltung, der Lagerlogistik und der Anlagenverwaltung. Bislang waren genaue, kostengünstige Ortungsmethoden aufgrund der in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Probleme nicht möglich:
Technologie | Probleme/Genauigkeit |
---|---|
WLAN-Signalstärke | Geringe Genauigkeit (ca. 10 m) aufgrund instabiler Signalstärke |
WLAN-RSSI-Zuordnung | Erfordert technische Kenntnisse; außerdem fallen Kosten für die Installation an Genauigkeit der Messgeräte |
Ankunftszeit von WLAN-Paketen | Erfordert bestimmte, genauestens synchronisierte WLAN-Zugangspunkte Genauigkeit von etwa 1 m |
Akustischer/HF-Peilsender | Erfordert eine hohe Anzahl von Peilsendern für praxistaugliche Genauigkeit Genauigkeit von 1 m bis 10 m |
Akustisches Signal | Sender und Empfänger müssen synchronisiert werden Genauigkeit von unter 1 m |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.