ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2970
LED-Projektionen auf die Fahrbahn sollen zur Unfallprävention beitragen
TOKIO, 23. Oktober 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute ein innovatives Fahrtrichtungsanzeigesystem an, das Fußgängern und anderen Autofahrern nachts durch LED-Projektionen auf die Fahrbahn die beabsichtigte vor- oder rückwärtsgerichtete Fahrtrichtung eines Fahrzeugs sowie die Absicht zum Abbiegen, Öffnen von Türen oder Einlegen eines Nothalts anzeigt.
Ausgewählte Funktionen des neuen Systems werden anhand des Konzeptfahrzeugs EMIRAI3 xDAS von Mitsubishi Electric auf der 44. Tokyo Motor Show 2015 auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände in Tokio, Japan, vom 29. Oktober bis zum 8. November ausgestellt.
Türöffnungsanzeige
Anzeige beim Vorwärtsfahren
Anzeige beim Rückwärtsfahren
Das System projiziert große, leicht verständliche LED-Animationen auf die Fahrbahn, um Fußgängern schnell die Absicht des Fahrers anzuzeigen. Es wird erwartet, dass diese Technologie zur Prävention von Verkehrsunfällen und zur Verringerung von möglicher Frustration oder Verwirrung bei anderen Autofahrern oder Fußgängern in der Nähe beitragen wird.
Innovative Automobilbeleuchtungssysteme ziehen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer auf sich und sind in der Lage, Unfälle effektiv zu reduzieren. Forschungen des Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (Institut für Verkehrsunfallforschung und Datenanalyse) zufolge passieren 70 Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle mit Fußgängern nachts. Fuji Chimera Research Institute, Inc. geht davon aus, dass Marktinitiativen für den Einsatz von Lichtquellen für sicherere Fahrbahnumgebungen einen Anstieg von 6,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2013 auf 10 Mrd. US-Dollar bis 2022 verzeichnen werden.
Insbesondere kleine, erschwingliche LEDs werden voraussichtlich in immer fortschrittlicheren Beleuchtungssystemen zum Einsatz kommen.
Auch in Zukunft wird Mitsubishi Electric weiterhin praktische Beleuchtungskonzepte und -technologien entwickeln, um die Fahrzeugsicherheit und Unfallprävention weiter zu verbessern.
Patent- und Designanmeldungen
Angemeldete Patente für die in dieser Pressemitteilung bekannt gegebene Technologie: Nummer 3 in Japan und Nummer 3 im Ausland.
Angemeldete Designs: Nummer 9 in Japan und Nummer 4 im Ausland.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.