ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2969
Jährliche Produktionskapazität von voraussichtlich 20.000 Einheiten
TOKIO, 21. Oktober 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation gab heute bekannt, dass eines ihrer Fertigungsunternehmen für Aufzüge und Rolltreppen in China, die Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (MESE), am 1. November seine vierte Produktionsstätte in Betrieb nehmen wird. Im Rahmen eines Plans zur Verdopplung der zukünftigen jährlichen Produktionskapazität des Unternehmens auf 20.000 Einheiten wird MESE die Fertigungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Testanlagen des neuen Werks sukzessive weiter ausbauen.
Das neue Werk wird aus einem einstöckigen Gebäude für die Produktion und einem separaten dreistöckigen Gebäude für die Entwicklung, die Konstruktion und das Testen von Aufzügen bestehen. Die Gebäude werden zusammen ca. 25.500 Quadratmeter belegen. Die Gesamtkosten für den Bau, einschließlich Fertigungsanlagen und den damit verbundenen Einrichtungen, werden sich auf 90 Mio. Yuan bzw. rund 14,7 Mio. US-Dollar belaufen.
Mitsubishi Electric wird die Entwicklungs- und Konstruktionstätigkeit von MESE unterstützen und dem Unternehmen helfen, Kosten zu reduzieren und die Lieferzeiten bei der Fertigung von Hochgeschwindigkeitsaufzügen zu verkürzen. Als führende Marke auf dem chinesischen Markt will Mitsubishi Electric schneller auf die sich ständig ändernden Anforderungen auf dem weltweit größten Markt für Aufzüge und Rolltreppen reagieren.
Es wird erwartet, dass sich die jährliche Gesamtnachfrage in China in dem Zwölfmonatszeitraum, der Ende März 2016 zu Ende geht, voraussichtlich auf über 650.000 Einheiten belaufen wird. Das Land hat einen Anteil von mehr als 60 Prozent am weltweiten Markt, und auch bei der lokalen Nachfrage wird weiterhin ein moderates Wachstum erwartet.
MESE wurde 2002 als einer der Stützpunkte von Mitsubishi Electric für die Entwicklung und Fertigung von Aufzügen in China gegründet. Das Unternehmen beliefert derzeit Kunden in ganz China mit Aufzügen der Premiumspezifikation „MAXIEZ“. Ein anderes Unternehmen, die Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd., wurde 1987 als Produktionsstätte für Aufzüge und Rolltreppen der mittleren bis oberen Spezifikation gegründet, die unter einem eigenen Markennamen verkauft werden.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.