Mitsubishi Electric Rund um die Welt
Sonderveranstaltung in Schottland
Beitragen zur Bekämpfung der Pandemie Mitsubishi Electric – Livingston
November 2020
James Cox und Mhairi Mallon arbeiten bei Mitsubishi Electric in Livingston, Schottland, Sitz von Mitsubishi Air Conditioning Europe (M-ACE). James ist ein Logistiker, der einen Gabelstapler bedient und Produkte zur Lieferung an Vertriebsniederlassungen auslädt. Mhairi ist eine Produktionsingenieurin, die in den letzten zwei Jahren die Konstruktion und Montage einer neuen Fertigungslinie leitete.

Das Leben beider geriet durch die globale COVID-19-Pandemie durcheinander. Am 23. März 2020 kündigte die britische Regierung den Lockdown an. Dadurch wurden alle Fertigungsstandorte von Mitsubishi Electric geschlossen, und die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten wurde beurlaubt, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern.
Während seines Urlaubs beschloss James, etwas Lohnenswertes zu tun, und seine Frau ermutigte ihn, dem Livingston Roundtable, einer lokalen gemeinnützigen Gruppe, beizutreten. Er fungiert nun als Schatzmeister der Gruppe und hat zusammen mit anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern über 5.500 Mahlzeiten an Bedürftige geliefert, verderbliche Supermarktartikel für lokale Tafeln recycelt und personalisierte PSA und Handdesinfektionsmittel im Gebiet West Lothian bereitgestellt.
In der Zwischenzeit hat Mhairi eine ehrenamtliche Tätigkeit beim Glasgow Royal Infirmary begonnen. An drei oder vier Tagen in der Woche brachte sie PSA auf die Stationen, stellte Versorgungspakete für Patienten zusammen und richtete Videogespräche zwischen Patienten und ihren Familien ein, von denen einige seit mehr als sechs Wochen getrennt waren.

Oben: James (ganz links) bereitet sich auf die Zustellung von Essenspaketen an ältere und gefährdete Familien in West Lothian vor.
Unten: Mhairi (zweite von rechts) bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit
Die Mitarbeiter von M-ACE überwachten weiterhin die Situation und behielten die Richtlinien und Ratschläge der Regierung im Auge, um sicherzustellen, dass die Fabrik zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung so sicher wie möglich war und das Potenzial für die Übertragung von Krankheiten auf ein absolutes Minimum beschränkt wurde.
Als Mhairi wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, half sie mit, M-ACE auf die Aufhebung des Lockdowns vorzubereiten. Sie und andere Ingenieure richteten die Fabrik ein, um die Vorgaben für das Social Distancing zu erfüllen. Der Schlüssel bestand darin, einen Abstand von zwei Metern zwischen den Arbeitern einzuhalten.

Oben links: Transparenter Perspex-Kunststoffschutz, der als harter Teiler zwischen Bedienern verwendet wird
Oben rechts: Handdesinfektionsstation
Unten links: Kantinen-Sitzbereich
Unten rechts: Temperaturbetriebssystem
Am 5. Mai wurde die Produktion im Werk in Livingston wieder aufgenommen. Fast 500 Mitarbeiter wie James sind wieder an die Arbeit zurückgekehrt und haben die Arbeit gemäß den neuen Richtlinien wieder aufgenommen. Während die Gewöhnung an das neue System ein wenig dauerte, konnte die Linie in den ersten 24 Stunden nach Wiederaufnahme des Betriebs 163 Einheiten produzieren. Es ist eine große Herausforderung, die gesetzlichen Richtlinien einzuhalten und gleichzeitig die Produktionsanforderungen zu erfüllen und hohe Standards zu halten, aber jeder leistet seinen Beitrag dafür, dieses Ziel zu verwirklichen.
Sowohl James als auch Mhairi fanden in ihrer ehrenamtlichen Arbeit während der Beurlaubung viel Bedeutung. Auch wenn es eine stressige Zeit war, so trug ihre Hilfstätigkeit für andere, die nicht so viel Glück hatten, zu ihrem eigenen Wohlbefinden bei. Das Gefühl von Stolz und Erfolg sowie die Dankbarkeit, die sie erhielten, machten alles lohnenswert.
Bei schrecklichen Ereignissen wie diesen ist es wichtig zu sehen, dass die Menschen um einen herum Anteil nehmen und ihr Bestes geben, damit alle sicher und geborgen sind. Gleichzeitig ist auch der Blick in die Zukunft von entscheidender Bedeutung. Wir müssen an der Hoffnung festhalten, dass die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, ein Ende haben, aber wir müssen auch Vorbereitungen treffen und wachsam bleiben, damit sie sich nicht wiederholen.