النشرات الإخبارية
إن هذا النص ترجمة للنص الإنجليزي الرسمي لهذا الإصدار الجديد، وقد تم تزويده للرجوع إليه بسهولة عند الحاجة. يرجى الرجوع إلى النص الإنجليزي الأصلي للحصول على التفاصيل و/أو المواصفات الخاصة. في حال وجود أي تعارض، فيجب اتباع محتوى الإصدار الإنجليزي الأصلي.
بالنسبة للنشرة الفورية رقم ٣٣٠٠
طوكيو، ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ - أعلنت شركة Mitsubishi Electric Corporation (طوكيو: ٦٥٠٣) اليوم أنها ستطلق عواكس الطاقة من سلسلة FR-E800، في مجموعة تشمل ٤٤ طرازًا جديدًا، بداية من ٩ ديسمبر. وتدعم السلسلة الجديدة، المدعومة بوظائف السلامة المتوافقة مع معايير IEC 61508، مختلف الشبكات مثل CC-Link IE TSN، وهي شبكة صناعية مفتوحة من الجيل التالي، كما تجعل عمليات التصنيع أكثر ذكاءً في مختلف المجالات من خلال الجمع بين أول *١دائرة لاكتشاف بيئة الغازات الأكالة*٢ على مستوى العالم وأول*١ وظائف تشخيصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى المجال. وبداية من أبريل من عام ٢٠٢٠، ستطلق شركة Mitsubishi Electric طرزًا جديدة متتابعة مدعومة بميزات الاتصالات المتعلقة بالسلامة مثل ميزة الحد من السرعة لأغراض السلامة، والتي تتوافق أيضًا مع معايير IEC ذات الصلة. وستتم زيادة توسيع مجموعة المنتجات بحيث سيبلغ مجموع الطرازات بها ١٢٠ طرازًا.
سلسلة FR-E800
المواصفة | النوع | السعر | إتمام التطوير |
الرقم المستهدف للمبيعات |
---|---|---|---|---|
طرازات Ethernet (٢٢ طرازًا) |
FR-E820 - من 0.1KE إلى 7.5KE، ٩ طرازات | الرجاء التواصل مع دعم العملاء |
٩ ديسمبر | ٨٥٠٠٠٠ وحدة في السنة المالية ٢٠٢١ |
FR-E840 - من 0.4KE إلى 7.5KE، ٧ طرازات | ||||
FR-E860 - من 0.75KE إلى 7.5KE، ٦ طرازات | ||||
الطرازات القياسية (٢٢ طرازًا) |
FR-E820 - من 0.1K إلى 7.5K، ٩ طرازات |
|||
FR-E840 - من 0.4K إلى 7.5K، ٧ طرازات |
||||
FR-E860 - من 0.75K إلى 7.5K، ٦ طرازات |
تجدر الإشارة إلى أن النشرات الإخبارية دقيقة في وقت نشرها لكنها قد تكون عرضة للتغيير من دون إشعار.