DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3235
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
La potenza di uscita senza precedenti della luce pulsata di 3,0 W potrà essere utilizzata per ottenere proiettori miniaturizzati con luce molto intensa
TOKYO, 19 dicembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° aprile 2019 lancerà sul mercato il diodo laser (LD) ML562G86 a emissione pulsata per proiettori, dotato di luce rossa da 638 nanometri (nm), potenza di uscita record a livello mondiale pari a 3,0 W, con funzionamento a impulsi e tempo medio di guasto1 (MTTF) di oltre 20.000 ore. L'elevata potenza di uscita e l'ampia gamma di temperature di esercizio che caratterizzano il diodo ML562G86 contribuiranno ad aumentare la luminanza e a migliorare la miniaturizzazione dei proiettori. La vendita dei prodotti campione avrà inizio l'11 gennaio 2019.
1 Valutazione standard dell'affidabilità
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.