DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3234
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
La funzione di tocco e la sensibilità leader del mercato in combinazione con un vetro di copertura da 5 mm
TOKYO, 12 dicembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD SVGA a colori da 10,4 pollici, dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura di spessore fino a 5 millimetri. I nuovi moduli sono stati progettati per applicazioni industriali, quali macchine utensili per sistemi di misurazione, apparecchiature per l'edilizia, veicoli agricoli, automazione di fabbrica, oltre che per i sistemi POS. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 gennaio 2019, attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
I nuovi moduli potranno soddisfare la crescente domanda dei settori industriali di vetri di copertura più spessi e resistenti e che consentano agli operatori di facilitare l'utilizzo del pannello touchscreen con i guanti. Garantiscono una sensibilità multitocco accurata perfino con quando lo schermo del modulo è bagnato. Grazie alla combinazione di queste capacità del pannello touchscreen all'avanguardia con la tecnologia TFT-LCD comprovata di Mitsubishi Electric, i nuovi modelli sono concepiti per gestire una vasta gamma di applicazioni e configurazioni di installazione. I moduli TFT-LCD VGA e XGA a colori da 10,4 saranno anche disponibili come opzione per soddisfare ulteriormente le esigenze dei clienti.
Prodotto | Modello | Dimensioni display | Risoluzione | Luminosità (cd/m2) | Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD Moduli dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato |
AA104SL02DDE11 | 10,4 pollici | SVGA | 560 | 31 gennaio 2019 |
AA104SL12DDE11 | 960 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.