PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3178
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
Construida para permitir una producción eficiente e innovadora basada en el Internet de las cosas (IoT) y en el concepto “e-F@ctory”
TOKIO, 20 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la finalización de la construcción de una fábrica de automatización integrada para la producción de interruptores y disyuntores de vacío en su Centro de sistemas de distribución de energía en Marugame, Japón. La nueva fábrica implementará el concepto e-F@ctory de automatización integrada basada en tecnologías IoT de Mitsubishi Electric para lograr una eficiencia y productividad elevadas, así como para minimizar el coste. Se espera que las ventas combinadas de interruptores y disyuntores de vacío asciendan a 12 000 millones de yenes en el año 2025.
El concepto e-F@ctory de la empresa se basa en el uso de tecnologías de vanguardia para visualizar información e integrarse con sistemas de fabricación y ejecución de alto nivel que permitan una producción avanzada. La nueva fábrica se sirve de estos conocimientos para unificar la información de producción, desde los pedidos hasta la realización de envíos, pasando por la fase de montaje, para mejorar la productividad y la calidad de los productos. El concepto e-F@ctory se utilizará también para acelerar el ciclo de producción y acortar el plazo de comercialización.
El tiempo de actividad de la línea de producción con automatización integrada se maximizará mediante la introducción parcial de dispositivos de montaje y pruebas automáticos para los interruptores y disyuntores de vacío, que se habían descentralizado con anterioridad en el Centro de sistemas de distribución de energía.
La fábrica es la primera en implementar el sistema D-SMiree* de Mitsubishi Electric para sistemas de distribución de corriente continua de tensión media y baja de hasta 1500 V de CC. Además, la nueva fábrica implementará equipos de ahorro energético y tecnologías de visualización de pérdida de energía para reducir al mínimo su impacto medioambiental y el consumo de energía.
* D-SMiree es la abreviatura de Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology (Sistema de red de distribución de corriente continua de tensión media Diamond-Smart para una ecología económica, fiable e innovadora)
Ubicación | 8 Horai-cho, Marugame, prefectura de Kagawa, Japón |
---|---|
Superficie del edificio | Aprox. 12 900 m2 (superficie del terreno: aprox. 14 200 m2) |
Estructura | Construcción de acero de dos plantas |
Instalaciones principales | Zonas para producción, pruebas y oficinas para los departamentos de diseño, ingeniería y control de calidad |
Inicio de operaciones | Julio de 2018 (secuencialmente a partir de marzo de 2018) |
Medidas medioambientales | Reducción de aprox. 280 toneladas en las emisiones de CO2 anuales: • Sistema de energía solar (inicialmente 200 kW y, después, 600 kW para el año 2020) • Equipos de alta eficiencia (iluminación LED, transformador, etc.) • Sistema de aire acondicionado de radiación • D-SMiree Sistema de media y baja tensión de distribución de CC |
Tenga en cuenta que la precisión de las notas de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichas notas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.