Comunicados de imprensa
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3277
TÓQUIO, 23 de abril de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje o lançamento próximo de três novos módulos TFT-LCD para utilização não só em automóveis, como também em equipamentos industriais, como navios e máquinas agrícolas e de construção que exigem ecrãs de grandes dimensões com elevado desempenho e qualidade superior. As vendas começam a 16 de julho através dos escritórios da Mitsubishi Electric em todo o mundo. Os novos modelos serão apresentados durante a Display Week da Society for Information Display (SID) na cidade de San José, Califórnia, nos Estados Unidos, de 14 a 16 de maio.
Novos módulos TFT-LCD a cores da Mitsubishi Electric
(da esquerda: AA103AE01, AA123AF01 e AA150AC01)
Produto | Tamanho | Resolução | Modelo | Envio |
---|---|---|---|---|
Módulo TFT-LCD | 10,25" | HD panorâmico | AA103AE01 | 16 de julho de 2019 |
12,3" | HD panorâmico | AA123AF01 | ||
15,0" | HD panorâmico | AA150AC01 |
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.