PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3241
Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da versão em inglês original.
Identifica objetos fora da linha de visão do condutor e permite a realização de diálogos verbais naturais com o sistema de navegação
TÓQUIO, 22 de janeiro de 2019 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que desenvolveu uma interface homem-máquina (HMI) para automóveis, aplicando as suas exclusivas e compactas tecnologias de inteligência artificial (IA) Maisart®* para mobilidade inteligente. Após reconhecer a direção para onde o condutor se dirige, a tecnologia utiliza notificações inteligentes para alertar o condutor acerca de objetos fora da linha de visão. Além disso, o sistema de navegação natural da HMI responde sempre a questões verbais de forma natural, como uma conversa, relativamente aos percursos de condução, etc., sem a necessidade de pressionar um botão ou de utilizar palavras que desencadeiam ações.
*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (A IA da Mitsubishi Electric cria a tecnologia mais avançada)
Os cada vez mais comuns sistemas de condução assistida equipados com câmaras e/ou sensores são concebidos para detetar objetos de forma mais eficaz do que os condutores. Além disso, a tecnologia de reconhecimento de voz já está a ser integrada em alguns sistemas de navegação para automóveis. Os sistemas convencionais de condução assistida detetam objetos (automóveis, peões, etc.) e, em seguida, notificam o condutor. No entanto, por vezes, os condutores sentem-se aborrecidos e ignoram este tipo de notificações. Além disso, as notificações vagas e unilaterais podem fazer com que os condutores se enganem no percurso. Em resposta a estas limitações, a Mitsubishi Electric desenvolveu tecnologias de notificações inteligentes e de navegação natural, que se espera que contribuam para uma condução mais segura e conveniente.
As notificações inteligentes combinam a tecnologia de reconhecimento de imagem Maisart e informações de câmaras integradas no veículo para reconhecer objetos potencialmente perigosos, como automóveis, seres humanos e outros objetos em movimento, localizados fora da linha de visão do condutor. A direção para onde o condutor se dirige é reconhecida por um sistema de monitorização do condutor (DMS, Driver Monitoring System), que monitoriza o condutor com uma câmara e compara as direções de objetos em movimento e a orientação facial para antecipar os pontos cegos do condutor, segundo os quais fornece alertas através de imagens e alarmes. Os testes realizados pela Mitsubishi Electric demonstraram que o sistema é extremamente eficaz na deteção de objetos e na captação da atenção do condutor.
A navegação natural permite que o condutor coloque questões verbalmente sobre o percurso, de uma forma semelhante a uma conversa, sem ter de premir um botão ou utilizar palavras que desencadeiam ações. O sistema deteta quando o condutor está de boca aberta e compreende os comandos de voz através da utilização do DMS e de um conjunto de microfones (vários microfones que sincronizam o som gravado). Notavelmente, o sistema reconhece não só o discurso como também distingue entre as questões destinadas ao sistema de navegação e conversas com outros passageiros. O condutor pode acionar o sistema com um diálogo tipo conversa para fornecer e receber informações de uma forma extremamente natural.
Tenha em atenção que as informações apresentadas são válidas no momento da publicação, mas podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.